[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/ua\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/ua\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/ua","current_language_id":"uk","nav_path":"\/ua\/uk","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/ua\/uk.html","search_url":"https:\/\/search.siemens.com\/en\/?lang=uk&site=siemens_c_ua&q=&lr=lang_ua&collapse=true&class=search%2Cbanner%2Ctext&_charset=UTF-8"}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Сіменс поєднує реальний і віртуальний світи для підвищення гнучкості і стійкості виробництва
Компанія Сіменс представила віртуальну модель цифрового
підприємства в ході Ганноверської виставки 2021, яка пройшла під девізом «Безкінечні
можливості необмежених даних».
Компанія Сіменс представила віртуальну модель цифрового
підприємства в ході Ганноверської виставки 2021, яка пройшла під девізом «Безкінечні
можливості необмежених даних».
Компанія Сіменс представила віртуальну модель цифрового підприємства в ході Ганноверської виставки 2021, яка пройшла під девізом «Безкінечні можливості необмежених даних».
Сіменс продемонструвала, як поєднання реального та віртуального світів допомагає досягти більшої гнучкості і стійкості виробництва навіть в умовах складних викликів.
Пандемія COVID-19 змінила ринки і висунула нові вимоги, рівень індивідуалізації продовжує зростати, і все це за умови того, що виробничі показники необхідно постійно підвищувати. Впоратися з цим завданням під силу тільки технологіям цифровізації і автоматизації.
Сіменс об'єднала дані, які генеруються в ході технологічного процесу, в безперервний цикл реального та віртуального світів. Це дозволить компаніям краще розуміти ці дані і ефективніше їх використовувати, а також досягти більшої гнучкості виробничих процесів. Як наслідок, співробітники промислових підприємств можуть приймати необхідні рішення на підставі даних або, наприклад, набагато швидше реагувати на такі зміни, як несподіване зростання споживання ресурсів.
Цифровізація не має кордонів - навпаки, її можливості формують замкнутий цикл: ви збираєте дані, аналізуєте їх, вживаєте подальші заходи. В рамках виробництва формується безкінечна база знань, які не використовуються на 100%. Тут прихований потенціал, і будь-яке підприємство може ним скористатися. Це стосується як виробничих майданчиків з багатою історією, так і абсолютно нових виробництв.
коментує член Правління «Siemens AG» і голова напрямку «Цифрова промисловість» компанії Сіменс Седрік Найке.
Сіменс пропонує портфель комплексних рішень для цифрового підприємства, покликаний допомогти замовникам оперативно і гнучко задовільняти глобальні виклики та, зокрема, змінювати свою продукцію і виробничі процеси відповідно до нових вимог або з метою економії ресурсів. Це стало можливим завдяки інноваційним технологіям - в тому числі цифровим двійникам і штучному інтелекту (ШІ).
Сіменс поєднує дані всього життєвого циклу продукції і виробництва, інформаційних технологій (ІТ) зі своїми можливостями аналізу даних і операційними технологіями (ОТ), а виробництво - з офісом, таким чином формуючи безперервний цикл оптимізації.
Щоб забезпечити швидку і надійну передачу даних, Сіменс використовує сучасні технології, в тому числі промисловий 5G. Можливість використовувати приватні 5G-мережі дозволяє компаніям змінювати їх відповідно до власних стандартів продуктивності, надійності і безпеки. Сіменс представив прототип промислової локальної 5G-мережі в одному з виставкових залів Ганноверської виставки.
Сіменс пропонує концепцію, згідно з якою замовники зможуть гнучко використовувати переваги обробки даних за рахунок впровадження периферійних або хмарних обчислень. Також Сіменс постійно розширює свій портфель периферійних обчислень для аналізу даних в режимі реального часу на виробничих об'єктах і їх інтелектуального застосування. Крім підключення контролерів SIMATIC і SINUMERIK до Industrial Edge, компанія також доповнила пропозицію підключенням приводної техніки. Підключення приводної техніки дозволяють отримувати важливі показники технологічної готовності виробничого обладнання. Крім управління швидкістю і крутним моментом, вони також стають джерелом інформації при виконанні периферійних обчислень для оцінки коректності та оптимальної роботи виробничого обладнання з урахуванням відповідних параметрів, наприклад, енергоспоживання. Таким чином, завдяки інтелектуальній аналітиці оператори зможуть на ранніх етапах отримувати інформацію про необхідність технічного обслуговування або можливості економії електроенергії, і своєчасно оптимізувати роботу.
«Сіменс АГ» (Берлін і Мюнхен) - міжнародний технологічний концерн, який протягом більше 175 років є синонімом технічної досконалості, інновацій, якості і надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. Компанія веде свою діяльність у багатьох країнах світу і спеціалізується в таких областях, як інтелектуальна інфраструктура для будівель і розподілені енергосистеми, автоматизація і цифровізация промислових галузей. Siemens об'єднує цифровий та фізичний світи заради створення додаткової цінності для суспільства та споживачів. Завдяки «Транспортним рішенням Siemens», провідному постачальнику інтелектуальних рішень для магістрального і міського транспорту, рухомого складу та залізничної автоматики, Siemens допомагає формувати світовий ринок пасажирських та вантажних послуг. Завдяки мажоритарній частці в публічній компанії Siemens Healthineers, Siemens також є провідним світовим постачальником медичних технологій та цифрових медичних послуг.
Крім того, Siemens володіє міноритарним пакетом акцій Siemens Energy, світового лідера в галузі передачі та виробництва електроенергії, яка вийшла на фондову біржу 28 вересня 2020 року.
У 2020 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну склав 57,1 млрд. Євро, а чистий прибуток – 4,2 млрд. Євро. На кінець вересня 2020 року в Siemens працювало 293 тисяч співробітників по всьому світу. Дізнатися більше про компанію можна на сторінці: www.siemens.com і www.twitter.com/siemens_press