Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens AG демонструє відмінні результати у третьому кварталі 2021 ф.р.

Незважаючи на пандемію COVID-19 і негативні ефекти курсу валют, III квартал для концерну характеризується сприятливою ситуацією на ринку і позитивною динамікою бізнесу на тлі відновлення глобальної економіки. Складнощі з поставками, пов'язані з електронними компонентами, сировиною і зростанням цін на сировину, були успішно подолані.
У порівнянні з III кв. 2020 ф.р., коли на компанію істотно вплинули наслідки пандемії, Siemens продемонстрував двозначне зростання за обсягом замовлень і обороту, а також майже втричі збільшив чистий прибуток. На тлі високих показників продуктивності за перші дев'ять місяців Siemens знову підвищив прогноз на 2021 ф.р.: тепер концерн очікує зростання обороту на 11-12% на порівняльній основі без врахування ефектів курсу валют і портфоліо (раніше - 9-11%), а також чистий прибуток у розмірі 6,1-6,4 млрд євро (раніше - 5,7-6,2 млрд євро).
У III кварталі ми в черговий раз досягли високих результатів і продемонстрували стабільне зростання прибутку за всіма бізнес-напрямками. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб підтримувати замовників в питаннях цифрової трансформації, автоматизації та сталого розвитку незважаючи на непросту ситуацію на ринку і складнощами в ланцюжках поставок. Результати доводять, що завдяки спільному вкладу глобальної команди Siemens ми справляємося з цими викликами,

 - говорить Президент і Голова Правління Siemens AG Роланд Буш.

«Ми продовжуємо демонструвати позитивну динаміку у розвитку бізнесу незважаючи на те, що ситуація, як і раніше. залишається непростою. У III кварталі ми досягли двозначного зростання обороту, підвищення рентабельності та стабільності вільного грошового потоку. Тому ми знову підвищуємо прогноз на 2021 ф.р.», - коментує головний комерційний директор Сіменс АГ Ральф П. Томас.
Siemens істотно підвищив показник обороту в III кв. 2021 ф.р. на 21% до 16,1 млрд євро на порівнянній основі на тлі помітного зростання в усіх чотирьох промислових бізнес-напрямках і на регіональному рівні. Обсяг замовлень перевищив позначку в 20 млрд євро і вдвічі оборот за темпами зростання. У III кв. 2021 ф.р. він збільшився на 44% на порівняльній основі і склав 20,5 млрд євро. Компанія також продемонструвала відмінний результат по співвідношенню нових і виконаних замовлень - 1,27.
Скоригований показник EBITA промислових бізнес-напрямків зріс на 29% і склав 2,3 млрд євро. Скоригована EBITA зросла до 15,3% (14,3% в III кв. 2020 ф.р.). Чистий прибуток збільшився майже втричі, склавши 1,5 млрд євро (535 млн. В III кв. 2020 ф.р.).
Вільний грошовий потік досяг 2,3 млрд євро (2,5 млрд євро в III кв. 2020 ф.р.), при цьому в промислових бізнес-напрямках цей показник виріс на 15% до 2, 4 млрд євро (2,1 млрд в III кв. 2020 ф.р.).
Press Folders

Слідкуйте за новинами компанії у Фейсбук:

«Сіменс АГ» (Берлін і Мюнхен) - міжнародний технологічний концерн, який протягом більше 175 років є синонімом технічної досконалості, інновацій, якості і надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. Компанія веде свою діяльність у багатьох країнах світу і спеціалізується в таких областях, як інтелектуальна інфраструктура для будівель і розподілені енергосистеми, автоматизація і цифровізация промислових галузей. Siemens об'єднує цифровий та фізичний світи заради створення додаткової цінності для суспільства та споживачів. Завдяки «Транспортним рішенням Siemens», провідному постачальнику інтелектуальних рішень для магістрального і міського транспорту, рухомого складу та залізничної автоматики, Siemens допомагає формувати світовий ринок пасажирських та вантажних послуг. Завдяки мажоритарній частці в публічній компанії Siemens Healthineers, Siemens також є провідним світовим постачальником медичних технологій та цифрових медичних послуг. Крім того, Siemens володіє міноритарним пакетом акцій Siemens Energy, світового лідера в галузі передачі та виробництва електроенергії, яка вийшла на фондову біржу 28 вересня 2020 року. У 2020 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну склав 57,1 млрд. Євро, а чистий прибуток – 4,2 млрд. Євро. На кінець вересня 2020 року в Siemens працювало 293 тисяч співробітників по всьому світу. Дізнатися більше про компанію можна на сторінці: www.siemens.com і www.twitter.com/siemens_press
Дізнайтесь більше

Контакт

ДП «Сіменс Україна»

вул. Ярославська, 58
04071 Київ 
Україна

+380 68 538-2410