Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Сіменс представив першу промислову точку доступу стандарту Wi-Fi 6 для Індустрії 4.0

XXX
Компанія представила новий клієнтський модуль SCALANCE WUM766-1 - перший промисловий клієнтський модуль на ринку, який відповідає останньому стандарту бездротової локальної мережі IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), забезпечуючи надійний і високопродуктивний бездротовий зв'язок. Об'єднавши цей модуль з новими точками доступу SCALANCE WAM766-1, клієнти відтепер можуть впроваджувати рішення доповненої реальності або дистанційно керувати кранами, тощо.
За умови гарантованої швидкості передачі даних 1201 Мбіт / с, точки доступу можуть поєднувати велику кількість мобільних пристроїв в обмеженому просторі.
Мережеві компоненти також можуть використовуватися також поза шафами автоматизації, наприклад, для організації зв'язку на залізничному транспорті або у вибухонебезпечних зонах. Це стало можливим завдяки галузевим допускам, а також компактній і міцній конструкції зі ступенем захисту IP65. Певні мобільні пристрої в мережах також можна деактивувати за допомогою функції сплячого режиму через цифровий інтерфейс вводу- виводу. Це допомагає заощадити електроенергію і продовжити термін служби і цикл обслуговування мобільних пристроїв з живленням від батареї, підключених через WLAN. Такий підхід підвищує енергоефетивність при роботі з транспортними засобами з автоматичним управлінням (AGV), а також забезпечує ряд інших переваг.
Нові точки доступу та клієнтські модулі також будуть оснащені додатковою промисловою функцією iPRP (Industrial Parallel Redundancy Protocol), призначеною для резервування бездротової передачі даних через WLAN, що забезпечує надійний бездротовий зв'язок і максимальну доступність для критично важливих додатків. Цю функцію можна активувати за допомогою модуля CLP - він також дозволяє легко замінювати пристрої в польових умовах, оскільки зберігає конфігурацію і просто передає її на пристрій, що підлягає заміні, під час наступного з'єднання.
Більш детальна інформація про Wi-Fi 6 доступна на сайті www.siemens.com/wifi6
Press Folders

Слідкуйте за новинами компанії у Фейсбук:

«Сіменс АГ» (Берлін і Мюнхен) - міжнародний технологічний концерн, який протягом більше 175 років є синонімом технічної досконалості, інновацій, якості і надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. Компанія веде свою діяльність у багатьох країнах світу і спеціалізується в таких областях, як інтелектуальна інфраструктура для будівель і розподілені енергосистеми, автоматизація і цифровізация промислових галузей. Siemens об'єднує цифровий та фізичний світи заради створення додаткової цінності для суспільства та споживачів. Завдяки «Транспортним рішенням Siemens», провідному постачальнику інтелектуальних рішень для магістрального і міського транспорту, рухомого складу та залізничної автоматики, Siemens допомагає формувати світовий ринок пасажирських та вантажних послуг. Завдяки мажоритарній частці в публічній компанії Siemens Healthineers, Siemens також є провідним світовим постачальником медичних технологій та цифрових медичних послуг.

Крім того, Siemens володіє міноритарним пакетом акцій Siemens Energy, світового лідера в галузі передачі та виробництва електроенергії, яка вийшла на фондову біржу 28 вересня 2020 року. У 2020 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну склав 57,1 млрд. Євро, а чистий прибуток – 4,2 млрд. Євро. На кінець вересня 2020 року в Siemens працювало 293 тисяч співробітників по всьому світу. Дізнатися більше про компанію можна на сторінці: www.siemens.com і www.twitter.com/siemens_press

Read more

Kapcsolat

ДП «Сіменс Україна»

вул. Ярославська, 58
04071 Київ 
Україна

Маслей Марина

+380 68 538-2410