[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/se\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"29","base_nodepath":"\/node\/29","base_path":"\/se\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/se","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens Mobility levererar till Stockholms nya tunnelbana
Region Stockholms Förvaltning
för utbyggd tunnelbana har tilldelat Siemens Mobility AB uppdraget att leverera
likriktarstationer och nätstationer till den nya tunnelbanan i Stockholm. Projektet
är värt ca 230 MSEK och kommer att starta omgående och pågå i flera år framåt.
Region Stockholms Förvaltning
för utbyggd tunnelbana har tilldelat Siemens Mobility AB uppdraget att leverera
likriktarstationer och nätstationer till den nya tunnelbanan i Stockholm. Projektet
är värt ca 230 MSEK och kommer att starta omgående och pågå i flera år framåt.
I takt med att
Stockholmsregionen växer finns behov av en utbyggnation av kollektivtrafiken,
vilket bland annat resulterat i ett beslut att bygga ut tunnelbanan med en gul
linje som kommer att gå från Odenplan till Arenastaden, och en förlängning av
Blå linje från Akalla till Barkarby samt från Kungsträdgården till Nacka och
Söderort. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen, och
en ny sträcka byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
Nu
står det klart att Siemens Mobility AB blivit utvalda att leverera
likriktarstationer och nätstationer till den nya tunnelbanan. Projektet är värt
ca 230 MSEK och kommer att starta omgående och pågå i flera år framåt.
Leveransen kommer att ske i etapper under byggnadsperioden.
”Ett välfungerande tunnebanesystem är en viktig faktor i livspusslet för många
boende i Stockholmsregionen. När gula linjen och övriga tillbyggnationer är på
plats kommer ännu fler kunna nyttja det här effektiva och hållbara
transportsättet, och vi är både stolta och glada över att vara med på ett hörn
av ett så omfattande och viktigt projekt”, säger Anders Engstedt, Key Account
Manager för affärsområdet Rail Electrification på Siemens Mobility AB.
Projektets omfattning
Projektering, installation, leverans,
kontroll, provning, idrifttagning och dokumentation för totalt 15
likriktarstationer, 28 nätstationer och en kabelentreprenad till fullt
driftfärdig anläggning
Likriktarstationen består i huvudsak av 36kV ställverk, likriktaraggregat, likspänningsställverk
750V DC, kontrollutrustning och hjälpkraftsystem.
Nätstationen består i huvudsak av 36kV ställverk, transformator 33/0,42 kV och kontrollanläggning.
Kabelentreprenaden omfattar schakt och kabelförläggning av 33 kV och 750 V kabel vid Akalla-Barkarby.
Siemens Mobility är ett separat förvaltat bolag inom Siemens
AG. Som ledande inom transportlösningar under mer än 160 år förnyar Siemens
Mobility ständigt sin portfölj inom sina kärnområden vagnar och lok,
järnvägsautomation och elektrifiering, nyckelfärdiga system, intelligenta
trafiksystem samt relaterade tjänster. Med digitaliseringen gör Siemens
Mobility det möjligt för mobilitetsoperatörer över hela världen att göra
infrastruktur intelligent, säkerställa hållbar värdeökning under hela livscykeln,
förbättra passagerarnas [resenärernas?]upplevelse och garantera tillgänglighet.
Under räkenskapsåret 2019, som avslutades den 30 september 2019, redovisade den
tidigare Siemens Mobility Division intäkter på 8,9 miljarder euro och hade
cirka 36 800 anställda över hela världen. Ytterligare information finns på:www.siemens.com/mobility