Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens och Spinnova främjar innovation och hållbarhet inom textiltillverkning

Bildkälla: Siemens AG. På Woodspin-fabriken, en gemensam satsning med den brasilianska massaproducenten Suzano, implementerar Spinnova sin teknik i industriell skala med hjälp av Siemens.

Idag tillkännagav det ledande teknikföretaget Siemens ett innovativt samarbete med Spinnova, ett företag inom hållbar textilteknik. Samarbetet ska hjälpa till att omvandla textilindustrin med hållbar fiberproduktion. Samarbetet understryker Siemens strategiska åtagande att driva hållbarhet och digitalisering inom tillverkningsindustrin.
Spinnova, känt för sin banbrytande teknik för att producera textilfibrer med minimal miljöpåverkan, har inlett samarbetet med Siemens för att förändra hur textilier tillverkas globalt. Siemens har hjälpt Spinnova att förkorta sin tid till marknaden med automationsteknik, programvara och tjänster ur Siemens Xcelerator-portfölj.
Skala upp hållbarhetseffekten med Siemens Xcelerator
Spinnovas patenterade teknik producerar textilfiber med hjälp av en mekanisk process som efterliknar hur spindlar väver sina nät. Denna process kan användas för att producera fiber från en mängd olika råvaror, från trä till läder, textilier och jordbruksavfall. SPINNOVA-fiber® kan sedan bearbetas till garn och tyger som vilken annan konventionell fiber som helst.
"Med sin unika teknik, baserad på cirkularitet, sätter Spinnova en ny standard för miljömässig hållbarhet inom textilindustrin", säger Eryn Devola, hållbarhetschef på Siemens Digital Industries. "Vår Siemens Xcelerator-portfölj, vårt kunnande och vårt globala nätverk hjälper Spinnova att skala upp, minska tiden till marknaden och öka den operativa effektiviteten."
Enligt Spinnova släpper produktionen av SPINNOVA®-fiber ut 74 procent mindre CO2 och använder 98 procent mindre vatten än det globala genomsnittet för konventionell bomull, genererar inget processavfall och kräver inga skadliga kemikalier.

Bildkälla: Siemens AG. Från vänster till höger: Tuomas Oijala, verkställande direktör (vd), Sanna Haavisto, Information Solutions Manager , och Juha Salmela, Chief Technology Officer (CTO) och medgrundare av Spinnova PLC.

Siemens Xcelerator möjliggör hållbar fiberproduktion i industriell skala
Den transformativa kraften i samarbetet för att producera hållbara textilier visas upp på Woodspin-fabriken i Jyväskylä, Finland, en gemensam satsning mellan Spinnova och massaproducenten Suzano. Med digitala tvillingar för att optimera produkt- och produktionsprocesserna, IT- och OT-konvergens för ökad transparens och robusta cybersäkerhetsåtgärder gör Siemens det möjligt för Spinnova att skala upp sin innovationsgrad. Detta har ökat företagets trovärdighet och påskyndat tiden till marknaden, vilket är avgörande faktorer på dagens snabbrörliga marknader.
"Samarbetet med Siemens har förändrat vårt sätt att arbeta med tillverkning. Deras tekniska expertis har gjort det möjligt för oss att snabbt öka produktionen och ger trovärdighet åt vårt uppdrag", säger Tuomas Oijala, vd för Spinnova. "Det här samarbetet handlar inte bara om att utveckla tekniken; Det banar också väg för en hållbar framtid inom textilindustrin.”
Woodspin-fabriken simulerades och togs i drift virtuellt med hjälp av en digital tvilling med Plant Simulation ur Tecnomatix-portföljen®, inklusive dess drift, materialflöde, ”what if”-scenarier och identifiering av flaskhalsar. Detta sparade tid, upprätthöll kvaliteten och ökade effektiviteten i verksamheten. En digital tvilling av produkten användes för att påskynda, optimera och samordna forskning och utveckling av råvarubasen med hjälp av Siemens Opcenter-programvara™, som säkerställer jämn kvalitet från råvara till färdig fiber.
Hela automationsarkitekturen är baserad på Siemens Totally Integrated Automation-koncept, där TIA Portal integrerar linjestyrning, säkerhetsteknik och end-to-end-diagnostik, frekvensomriktare och fältenheter i en enhetlig plattform. Siemens Industrial Edge gör det möjligt för Spinnova att samla in, bearbeta och skicka driftdata till molnet för analys för att spåra nyckeltal som energiförbrukning och ge transparens till kunder och partners. Spinnovas cybersäkerhetskoncept bygger på konceptet Defense-in-Depth och använder cybersäkerhetsteknik från Siemens.
Samarbetet med Spinnova är en del av Siemens bredare strategi för att uppmuntra hållbara metoder med hjälp av tekniska innovationer. Siemens är dedikerade till att forma framtiden för industrier där teknik möter hållbarhet, för att skapa en positiv inverkan på planeten och samhället.
Read more and see videos here
Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, mobilitet och hälso- och sjukvård. Företagets syfte är att skapa teknik för att förändra vardagen för alla. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder möjlighet att påskynda sina digitala och hållbarhetsmässiga omvandlingar, vilket gör fabriker mer effektiva, städer bätte att leva i och transporter mer hållbara. Siemens äger också en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en ledande global medicinteknisk leverantör som banar väg för genombrott inom hälso- och sjukvården.  
Under räkenskapsåret 2024, som avslutades den 30 september 2024, genererade Siemens-koncernen intäkter på 75,9 miljarder euro och en nettovinst på 9,0 miljarder euro. Per den 30 september 2024 hade företaget cirka 312 000 anställda över hela världen baserat på kvarvarande verksamhet. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 7,0 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Läs mer på www.siemens.com och www.siemens.se.  

Siemens Digital Industries (DI) gör det möjligt för företag av alla storlekar inom processindustri och diskret tillverkningsindustri att påskynda sin digitala omvandling och hållbarhetsomvandling längs med hela värdekedjan. Siemens banbrytande automations- och programvaruportfölj revolutionerar design, realisering och optimering av produkter och produktion. Med Siemens Xcelerator – en öppen digital affärsplattform – blir denna process ännu enklare, snabbare och skalbar. Tillsammans med våra partners och vårt ekosystem gör Siemens Digital Industries det möjligt för sina kunder att bli hållbara digitala företag. Siemens Digital Industries har cirka 70 000 medarbetare över hela världen.

Spinnova technology transforms the way textiles are manufactured globally. Based in Finland, Spinnova has developed breakthrough patented technology for making textile fibre out of wood pulp or waste, such as leather, textile or agricultural cropping waste, without harmful chemicals or dissolving. Spinnova technology creates no side streams in the fibre production process, and the SPINNOVA® fibre has minimal CO2 emissions and water use, as well as being biodegradable and recyclable. Spinnova technology uses a mechanical process which gives the fibre the look and feel of a natural cellulosic fibre such as cotton. Further information is available on the Internet at www.spinnova.com and www.spinnovagroup.com.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Siemens AB

Evenemangsgatan 21
169 79 Solna
Sverige

070 728 1442