[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/se\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"29","base_nodepath":"\/node\/29","base_path":"\/se\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/se","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens Mobility levererar till Stockholms nya tunnelbana
Region Stockholms Förvaltning
för utbyggd tunnelbana har tilldelat Siemens Mobility AB uppdraget att leverera
likriktarstationer och nätstationer till den nya tunnelbanan i Stockholm. Projektet
är värt ca 230 MSEK och kommer att starta omgående och pågå i flera år framåt.
Region Stockholms Förvaltning
för utbyggd tunnelbana har tilldelat Siemens Mobility AB uppdraget att leverera
likriktarstationer och nätstationer till den nya tunnelbanan i Stockholm. Projektet
är värt ca 230 MSEK och kommer att starta omgående och pågå i flera år framåt.
I takt med att
Stockholmsregionen växer finns behov av en utbyggnation av kollektivtrafiken,
vilket bland annat resulterat i ett beslut att bygga ut tunnelbanan med en gul
linje som kommer att gå från Odenplan till Arenastaden, och en förlängning av
Blå linje från Akalla till Barkarby samt från Kungsträdgården till Nacka och
Söderort. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen, och
en ny sträcka byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
Nu
står det klart att Siemens Mobility AB blivit utvalda att leverera
likriktarstationer och nätstationer till den nya tunnelbanan. Projektet är värt
ca 230 MSEK och kommer att starta omgående och pågå i flera år framåt.
Leveransen kommer att ske i etapper under byggnadsperioden.
”Ett välfungerande tunnebanesystem är en viktig faktor i livspusslet för många
boende i Stockholmsregionen. När gula linjen och övriga tillbyggnationer är på
plats kommer ännu fler kunna nyttja det här effektiva och hållbara
transportsättet, och vi är både stolta och glada över att vara med på ett hörn
av ett så omfattande och viktigt projekt”, säger Anders Engstedt, Key Account
Manager för affärsområdet Rail Electrification på Siemens Mobility AB.
Projektets omfattning
Projektering, installation, leverans,
kontroll, provning, idrifttagning och dokumentation för totalt 15
likriktarstationer, 28 nätstationer och en kabelentreprenad till fullt
driftfärdig anläggning
Likriktarstationen består i huvudsak av 36kV ställverk, likriktaraggregat, likspänningsställverk
750V DC, kontrollutrustning och hjälpkraftsystem.
Nätstationen består i huvudsak av 36kV ställverk, transformator 33/0,42 kV och kontrollanläggning.
Kabelentreprenaden omfattar schakt och kabelförläggning av 33 kV och 750 V kabel vid Akalla-Barkarby.
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård.
Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.