Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Comunicado de Imprensa26 Janeiro 2021Smart InfrastructureLisboa
Siemens lança novo carregador público de carga rápida para veículos elétricos
Com uma eficiência constante acima de 95,5% e uma eficiência de pico de 96%, o novo Sicharge D garante que quase toda a eletricidade gerada chega ao veículo durante o processo de carregamento. Tal traduz-se em custos operacionais mais baixos.
O novo carregador combina todas estas características com a funcionalidade de carga paralela dinâmica. Ou seja, tem em conta as necessidades de carga individuais de cada veículo elétrico e adapta automaticamente o processo de carregamento ao tipo de bateria e ao estado da carga de cada um. Desta forma, garante-se que os carros conectados recebem a potência máxima de que precisam, sem necessidade de qualquer intervenção manual.
Adaptável às evoluções do sector da mobilidade elétrica
O Sicharge D foi projetado para estar preparado para desenvolvimentos tecnológicos futuros. Embora, de momento, a capacidade de carga da maioria dos veículos elétricos seja limitada, no futuro haverá capacidade para potências de carga mais elevadas, o que, por sua vez, exigirá gamas de tensão mais altas. Por isso, o Sicharge D tem uma potência de carga escalável até aos 300 kW, quer de origem quer por meio de instalação posterior de módulos de potência plug-and-play. Além disso, o carregador já suporta tensões entre 150 e 1.000 volts (V) e correntes de até 1.000 amperes (A) em todas as tomadas CC. Isso permitirá tirar proveito de toda a potência tanto para os futuros veículos de 800 V, como para as tensões de carga mais baixas dos veículos elétricos de hoje.
Apesar do número de veículos elétricos estar a crescer, existe ainda alguma hesitação, por parte de alguns investidores, em apostar numa infraestrutura decarregamento adequada. Com a opção de poder expandir o Sicharge D com até dois dispensadores externos, é possível ir adequando os investimentos à procura atual do mercado. A configuração padrão tem duas tomadas CC e uma tomada de corrente alternada (CA) alojadas num design compacto que minimiza a complexidade da instalação.
Carregadores para veículos utilitários made in Portugal
Em Portugal, na sua fábrica localizada em Corroios, a Siemens Portugal produz o Sicharge UC, uma gama de carregadores para veículos utilitários e comerciaiselétricos, cujo destino é maioritariamente a exportação. Neste âmbito, desde o final de 2019, já foram produzidos em Corroios centenas de carregadores e dispensadores externos de alta potência, tanto para o mercado nacional, como para países como o Reino Unido, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, Itália, Roménia, Suíça, Países Baixos, Espanha, Brasil e Suécia.
For this press release
Siga-nos no Twitter
Sobre o Grupo Siemens em Portugal
O Grupo Siemens está em Portugal há 115 anos e empregava, a 30 de setembro de 2020, 2.887 profissionais. Ao longo dos últimos anos, a empresa sedeou no país vários centros de competência mundiais nas áreas da energia, infraestruturas, tecnologias de informação e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços made in Portugal para os cinco continentes. Para mais informações visite www.siemens.pt ou https://twitter.com/SiemensPortugal
A Siemens AG (Berlim e Munique) é um grupo empresarial tecnológico global, que se destaca há mais de 170 anos pela excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, fiabilidade e internacionalidade. Presente em todo o mundo, a empresa foca-se em infraestruturas inteligentes para edifícios, sistemas distribuídos de energia, e na automação e digitalização das indústrias de processo e transformadoras. A Siemens liga o mundo digital ao mundo virtual para benefício dos seus clientes e da sociedade em geral. Através da Mobility, um fornecedor líder de soluções inteligentes de mobilidade para o transporte ferroviário e rodoviário, a Siemens ajuda a moldar o mercado mundial de serviços de transporte de passageiros e de carga. Através da sua posição maioritária na Siemens Healthineers, empresa cotada em bolsa, a Siemens é também um fornecedor líder mundial de tecnologia médica e de serviços de cuidados de saúde digitais. Além disso, a Siemens tem uma posição minoritária na Siemens Energy, líder global no transporte e produção de energia, que passou a estar cotada em bolsa no dia 28 de setembro de 2020. No ano fiscal de 2020, findo a 30 de setembro de 2020, o Grupo Siemens gerou receitas de 57,1 mil milhões de euros e um resultado líquido de 4,2 mil milhões de euros. A 30 de setembro de 2020, a empresa tinha 293.000 colaboradores a nível mundial. Para mais informações, visite: www.siemens.com.
Contacto
Rita Silva
Siemens SA
Rua Irmãos Siemens, 1
2720-093 Amadora
Portugal
2720-093 Amadora
Portugal
+351 96 458 24 99