It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release17 december 2019Digital IndustriesDen Haag
Simatic Drive Controller - de nieuwe
motion controller met geïntegreerde aandrijfregeling
Simatic S7-1500 controller
en Sinamics S120-aandrijfbesturing in één ruimtebesparend apparaat met
uitgebreide motion control-functionaliteit
Krachtig voor high-end
toepassingen, met geïntegreerde veiligheidsfunctionaliteit (safety) voor de
controller en de aandrijving
Uitgebreide communicatie-interfaces, technologie-I/O's en cross-PLC synchronisatie voor een eenvoudige implementatie van modulaire machineconcepten
Bewezen engineering in
TIA Portal
Siemens breidt zijn productportfolio van
Technologie-CPU's uit met de Simatic Drive Controller. De nieuwe controller
combineert een Simatic S7-1500 controller met een Sinamics S120 aandrijving in
één apparaat. Een combinatie van Simatic technologie met motion control- en
veiligheids-functionaliteiten waardoor ruimte wordt bespaard. Dit maakt het
eenvoudig om aan de vereisten van een compacte, flexibele en krachtige
automatiseringsoplossingen te voldoen. De prestaties van de nieuwe controller
komen met name tot hun recht bij toepassingen met meerdere assen, waarbij een (multi-axis-)aandrijfsysteem
wordt gebruikt, bijvoorbeeld verpakkings-, druk- en textielmachines.
Simatic S7-1500 controller
en Sinamics S120-aandrijfbesturing in één ruimtebesparend apparaat met
uitgebreide motion control-functionaliteit
Krachtig voor high-end
toepassingen, met geïntegreerde veiligheidsfunctionaliteit (safety) voor de
controller en de aandrijving
Uitgebreide communicatie-interfaces, technologie-I/O's en cross-PLC synchronisatie voor een eenvoudige implementatie van modulaire machineconcepten
Bewezen engineering in
TIA Portal
Siemens breidt zijn productportfolio van
Technologie-CPU's uit met de Simatic Drive Controller. De nieuwe controller
combineert een Simatic S7-1500 controller met een Sinamics S120 aandrijving in
één apparaat. Een combinatie van Simatic technologie met motion control- en
veiligheids-functionaliteiten waardoor ruimte wordt bespaard. Dit maakt het
eenvoudig om aan de vereisten van een compacte, flexibele en krachtige
automatiseringsoplossingen te voldoen. De prestaties van de nieuwe controller
komen met name tot hun recht bij toepassingen met meerdere assen, waarbij een (multi-axis-)aandrijfsysteem
wordt gebruikt, bijvoorbeeld verpakkings-, druk- en textielmachines.
De controller is verkrijgbaar in twee
prestatieklassen: CPU 1504D TF en CPU 1507D TF. Dankzij de geïntegreerde
veiligheidsfunctionaliteit voor de controller en de aandrijving kan zelfs aan
hoge eisen op het gebied van machineveiligheid worden voldaan.
De Simatic Drive Controller is uitgerust
met uitgebreide interfaces, waaronder drie Profinet-interfaces en een
Profibus-interface voor de communicatie met bijvoorbeeld
HMI, I/O’s, andere aandrijfsystemen
alsmede ingebouwde technologie-I/O's. Dit maakt een efficiënte implementatie
van dynamische motion control-toepassingen mogelijk.
Met de functie "Cross-PLC synchronous operation",
die nu beschikbaar is in alle technologie-CPU's, kan de synchronisatie van
aandrijfassen over meerdere CPU's worden geïmplementeerd. Hierdoor zijn er
vrijwel geen grenzen aan het aantal assen in een installatie. Naast de
prestatieverdeling over meerdere CPU's, kunnen modulaire automatiseringsconcepten
ook eenvoudig worden geïmplementeerd dankzij de Cross-PLC synchronisatie. De engineering van de Simatic Drive Controller
wordt comfortabel en efficiënt uitgevoerd in het Engineering Framework TIA
Portal.
Achtergrondinformatie:
Individuele producten vereisen machines en productielijnen die snel en
eenvoudig kunnen worden aangepast aan verschillende formaten, producttypes en
productieprocessen. Vooral in de productie zijn maximale flexibiliteit,
efficiëntie, precisie en beschikbaarheid van groot belang. Ook de betrouwbare
bewaking van alle bewegingen in de productiemachines speelt een essentiële rol.
Siemens biedt passende technologische oplossingen op basis van de Simatic
Advanced, Distributed en Drive Controllers.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in
automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten
voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan.
Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een
end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te
integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat
geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt
klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI
voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige
technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000
medewerkers in dienst.