Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht03 juni 2021Smart InfrastructureDen Haag

Mechanisch gedwongen betekent dat de geïntegreerde contacten van de koppelrelais mechanisch met elkaar verbonden zijn. NO- en NC-contacten kunnen dus nooit gelijktijdig gesloten zijn. Dit zorgt voor een snelle en nauwkeurige diagnose bij de bewaking van het gedwongen schakelende terugmeldcontact (feedbackcircuit): een fout bij het schakelen van de contacten wordt onmiddellijk herkend en foutieve schakeling wordt vermeden. De koppelrelais bieden extra mogelijkheden als uitgangsuitbreiding van de Simatic failsafe controller en Sirius 3SK Veiligheidsrelais die optioneel met behulp van veiligheidsadapters werkt. Dit vermindert de kans op fouten en sluit bedradingsfouten uit. Tegelijkertijd wordt kostbare tijd bespaard bij het bouwen van besturingskasten. Dankzij verwijderbare schroef- of veerklemmen (push-in) kunnen de relais snel worden vervangen en hoeft de bedrading niet opnieuw te worden gecontroleerd.
De Sirius 3RQ1-safety interfacerelais hebben een functionele veiligheidscertificering tot SIL 3 / PL e (IEC 61508 / ISO 13849), alsmede goedkeuringen voor toepassingen in de scheepsbouw en de spoorwegsector. Bovendien voldoen ze aan alle gangbare internationale normen, waaronder CE, UL/CSA, EAC en CCC.
Volg ons op Twitter
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com.
Contact
Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Nederland
2595 BN Den Haag
Nederland
+31 (0) 6830 98 928