It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Reeds op afstand al bedrijfsklaar gemaakt: plug & play
energie-units voor datacenters
Voorgefabriceerde, volledig geteste Power Skids, Power Kiosks en e-houses
voor energieverdeling
Voorbereiden op afstand biedt voordelen op
gebied van personeelsveiligheid in deze bijzondere tijden (COVID-19)
Datacenters worden net als
industriële fabrieken steeds vaker modulair gebouwd, waarbij het fysieke pand
en de e-installaties parallel aan elkaar worden gerealiseerd. Het Center of
Competence (COC) Critical Power Data Centers van Siemens speelt hierop in met
voorgefabriceerde, volledig geteste Power Skids, Power Kiosks en e-houses voor
energieverdeling. Voorbereiden op afstand biedt voordelen op gebied van
personeelsveiligheid in deze bijzondere tijden van COVID-19 maatregelen.
Voorgefabriceerde, volledig geteste Power Skids, Power Kiosks en e-houses
voor energieverdeling
Voorbereiden op afstand biedt voordelen op
gebied van personeelsveiligheid in deze bijzondere tijden (COVID-19)
Datacenters worden net als
industriële fabrieken steeds vaker modulair gebouwd, waarbij het fysieke pand
en de e-installaties parallel aan elkaar worden gerealiseerd. Het Center of
Competence (COC) Critical Power Data Centers van Siemens speelt hierop in met
voorgefabriceerde, volledig geteste Power Skids, Power Kiosks en e-houses voor
energieverdeling. Voorbereiden op afstand biedt voordelen op gebied van
personeelsveiligheid in deze bijzondere tijden van COVID-19 maatregelen.
E-house van Siemens
Barry van den Nouland,
Engineering Projectmanager binnen het COC voor datacenters van Siemens in Den
Haag. “Door toepassing van Siemens’ modulaire oplossingen kunnen nieuwe
datacenters sneller worden opgeleverd. Hierbij worden de belangrijkste
onderdelen van de kritische elektrische infrastructuur in een externe,
gecontroleerde omgeving samengesteld en getest om vervolgens als één geheel en
volledig bedrijfsklaar on site te worden geïnstalleerd. De Power Skids worden
parallel gebouwd aan het fysieke pand waarin ze komen te staan. Dit verkort de
doorlooptijd van het gehele project. Naast tijdwinst levert het bouwen van
skids in een gecontroleerde omgeving voordelen op voor veiligheid en de
kwaliteit.”
Voor de zware industrie bouwt Siemens al vele jaren voorgefabriceerde energiedistributieoplossingen. Ze worden projectspecifiek, op maat van de klant ontworpen en in containers of op stalen frames geplaatst, inclusief de integratie met noodstroomsystemen (UPS), besturing, beveiliging en laag- en middenspanningscomponenten.
Vanuit het COC worden
soortgelijke turnkeyprojecten ook in hyper scale en colocatie datacenters over
de hele wereld uitgerold. De designers van
COC maken 3D-ontwerpen in BIM. Naast de gehele interfacing, ook met producten
van derden, worden de Power Skids op voorhand grondig getest. Gezamenlijk met het
engineeringsteam van de klant komt maatwerk tot stand. Het werken met Power
Skids levert datacenters veel tijdwinst op. De logistiek wordt eenvoudiger,
omdat men niet meer alle materieel en materiaal naar de site hoeft te brengen.
Uitgebreide installatie en bekabeling on site komen te vervallen.
Over het logistieke proces
wordt op voorhand nagedacht. Installaties worden afgestemd op de maximale
afmetingen voor een normaal weg- of zeetransport, waardoor tijdrovende en
kostbare vergunningen en materieel voor speciaal transport achterwege gelaten
kunnen worden. Een uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat er gewerkt wordt met
sub-skids in plaats van één groot skid. De sub-skids hoeven on site slechts met
elkaar gekoppeld te worden. Het gehele transport wordt vanuit tijd en
financieel oogpunt zo efficiënt mogelijk ingericht. De Power Skids worden onder
meer toegepast in datacenters in Singapore, Australië, Duitsland, Ierland en
Zweden. Naast de Power Skids ontwerpt en bouwt Siemens ook Prefabricated
Structures. Dit zijn grote units die samen een compleet gebouw vormen. De
afmetingen lopen uiteen: van enkele tientallen vierkante meters tot duizenden
vierkante meters. Oplossingen verdeeld over meerdere verdiepingen behoren ook
tot de mogelijkheden. Tevens behoren e-houses en Power Kiosks tot het
portfolio. Beide zijn geschikt voor een opstelling in de open lucht. Bij een
e-house kan men langs de binnenkant onderhoud verrichten, bij een kiosk alleen
vanaf de buitenkant.
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente,
adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de
dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door
energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single
source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met
producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan
verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming
haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd
bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met
zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug,
Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.