It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release04 februari 2020Smart InfrastructureDen Haag
Kick-off walstroomproject
Landtong Rozenburg voor grootste kraanschepen ter wereld
Jaarlijks circa 15.000 ton CO2 uitstoot minder en verbetering
leefbaarheid Rozenburg en Maassluis
Realisatie walstroominstallatie eind
2020 gepland
Op 28 januari 2020 werd
ten kantore van Eneco in Rotterdam feestelijk stilgestaan bij de samenwerking
tussen Siemens Smart Infrastructure en Eneco Heat & Industrials. Siemens
gaat voor Eneco en Havenbedrijf Rotterdam een voorziening voor de levering van (groene)
walstroom realiseren op de Landtong Rozenburg. Heerema Marine Contractors is
met ’s werelds grootste kraanschepen de eerste klant. Naar verwachting zullen
de bouwwerkzaamheden van de installatie omstreeks mei 2020 starten. Oplevering staat
eind dit jaar gepland.
Jaarlijks circa 15.000 ton CO2 uitstoot minder en verbetering
leefbaarheid Rozenburg en Maassluis
Realisatie walstroominstallatie eind
2020 gepland
Op 28 januari 2020 werd
ten kantore van Eneco in Rotterdam feestelijk stilgestaan bij de samenwerking
tussen Siemens Smart Infrastructure en Eneco Heat & Industrials. Siemens
gaat voor Eneco en Havenbedrijf Rotterdam een voorziening voor de levering van (groene)
walstroom realiseren op de Landtong Rozenburg. Heerema Marine Contractors is
met ’s werelds grootste kraanschepen de eerste klant. Naar verwachting zullen
de bouwwerkzaamheden van de installatie omstreeks mei 2020 starten. Oplevering staat
eind dit jaar gepland.
In het
hoofdkantoor van Eneco (Rotterdam) stonden de projectteams van Eneco Heat &
Industrials en Siemens Smart Infrastructure feestelijk stil bij hun
samenwerking rond het walstroomproject Landtong Rozenburg.
Joanne Meyboom-Fernhout, managing director Smart Infrastructure bij Siemens Nederland: “Walstroom is een enorme trend. Zo heeft de haven van Hamburg aangekondigd flink in walstroom te gaan investeren de komende jaren. Siemens heeft daar voor cruiseschepen al een aansluiting gerealiseerd. Ook zien we dat containerterminals zich steeds meer voorbereiden op walstroom, evenals rederijen die hun schepen aanpassen. De aansluiting in Rotterdam is in soort en omvang uniek. We zijn Eneco en Havenbedrijf Rotterdam dankbaar voor deze opdracht. We hopen dat op deze installatie nog vele gaan volgen, die elk sterk bijdragen aan schonere lucht en minder geluidshinder.”
Michiel van den Berg, managing director Heat & Industrials bij Eneco: “We herkennen de trend die Joanne beschrijft en willen de zeevaart helpen om te schakelen naar duurzame walstroom. Dit project is een voorbeeld van een innovatieve oplossing waar je te maken hebt met vele stakeholders en complexe uitdagingen. Juist dan is een partnership over de keten heen, waarbij je leert samenwerken en elkaar steeds sneller vindt, belangrijk. Niet voor niets toosten we met Siemens op dit heugelijke moment en kijken we uit naar de oplevering eind dit jaar.”
Momenteel is walstroom bij
grote zeeschepen uitzonderlijk. De kraanschepen van Heerema die straks gebruik
gaan maken van de groene walstroom zijn de grootste in hun soort ter wereld. Ze
liggen in het Calandkanaal voor bijvoorbeeld onderhoud, of ter voorbereiding
van een project op de Noordzee. De stroom die zij dan nodig hebben voor kranen,
pompen en andere elektrisch aangedreven voorzieningen, wordt nu nog opgewekt
met dieselgeneratoren. Dit leidt onder meer tot CO2-uitstoot en
geluidsoverlast. De dieselgeneratoren van de schepen stoten jaarlijks ongeveer
net zoveel CO2 uit als 5.000 dieselauto’s. Door het stilzetten van
de generatoren gaat er jaarlijks zo’n 15.000 ton CO2 minder de lucht
in. Door over te gaan op walstroom komt aan deze specifieke uitstoot van CO2 een
einde en verbetert de leefbaarheid van Rozenburg en Maassluis. Het is de
bedoeling dat later ook andere bedrijven in de haven stroom gaan afnemen vanuit
de walstroominstallatie.
Siemens is als
hoofdaannemer integraal verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en
inbedrijfstelling van de walstroomvoorziening. Speciale aandacht vraagt de
conversie van 50 Hz van het elektriciteitsnet naar 60 Hz dat gevraagd wordt aan
boord van de schepen. Op de Landtong Rozenburg bevindt zich ook een windpark
van Eneco. In 2020 worden de huidige turbines vervangen door nieuwe exemplaren,
waardoor er meer groene stroom opgewekt wordt en verbonden wordt aan de walstroominstallatie.
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente,
adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de
dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door
energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single
source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met
producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan
verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming
haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en
tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert
omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000
werknemers in dienst.