Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Van frituurvet naar koppelrelais: Siemens en Envalior werken samen aan duurzame elektrische producten 

SIRIUS coupling relays 3RQ4 Infographic Envalior
“De samenwerking met Envalior voor de ontwikkeling van deze bio-gebaseerde kunststof is een belangrijke stap om het gebruik van duurzamere materialen in onze elektrische producten te bevorderen. We zijn verheugd om Envalior als een sterke partner te hebben op onze weg naar een milieuvriendelijker portfolio,” zegt Andreas Matthé, CEO Electrical Products bij Siemens Smart Infrastructure.

De nieuwe SIRIUS 3RQ4-koppelrelais worden aangeboden in drie veelzijdige varianten voor uiteenlopende industriële toepassingen.

De eerste variant, met geïntegreerde relaisuitgang, is speciaal ontworpen voor zware omgevingscondities en voor toepassingen met specifieke veiligheidseisen. Deze relais beschikken over veiligheids-faalkansgegevens (B10d-waarden) en zijn goedgekeurd voor gebruik in mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX-gecertificeerd). Deze variant is optioneel verkrijgbaar met vergulde contactelementen voor het schakelen van zeer lage stromen, of met printplaten die zijn voorzien van een beschermende coating, geschikt voor spoorwegtoepassingen.
Als tweede variant zijn er koppelrelais met insteekbare relais beschikbaar voor toepassingen die een snelle relaisvervanging tijdens bedrijf vereisen. Ook deze variant is optioneel verkrijgbaar met vergulde contacten.Voor toepassingen die zeer snel, geruisloos en frequent schakelen vereisen, biedt Siemens een derde variant met halfgeleideruitgang. Deze heeft een vrijwel onbeperkte levensduur en wordt toegepast waar het vervangen van conventionele relais duur of tijdrovend kan zijn. Siemens heeft het schakelvermogen van deze halfgeleideruitvoering verhoogd tot 6A, waardoor deze nu vergelijkbare prestaties levert als conventionele elektromagnetische relais.
SIRIUS-couplingrelays-3RQ4.jpeg
De SIRIUS 3RQ4-koppelrelais zijn ontworpen met het oog op meer duurzaamheid gedurende de volledige levenscyclus, van ontwikkeling tot einde gebruik, en voldoen aan de strikte criteria van het Siemens EcoTech-label. Daaronder vallen 33 procent lagere energieverliezen bij de halfgeleideruitvoering ten opzichte van eerdere versies, evenals het vermijden van problematische materialen zoals halogenen of PFAS. Bovendien kan het product aan het einde van de levensduur eenvoudig worden gedemonteerd en gerecycled.

De door Envalior gebruikte Akulon® K225-KS B-MB, een bio-gebaseerde, halogeenvrije en vlamvertragende polyamide 6 voor spuitgiettoepassingen, is bijzonder geschikt voor deze koppelrelais. Het materiaal heeft een aanzienlijk verbeterd milieuprofiel, een hoge warmtebestendigheid en uitstekende chemische resistentie, en wordt veel toegepast in elektrotechnische- en energieverdelingscomponenten. “Bij Envalior zijn we er trots op dat we hebben samengewerkt met Siemens aan de ontwikkeling van de SIRIUS 3RQ4-serie. Een cruciale succesfactor was het behalen van uitstekende vloei-eigenschappen voor dunwandige componenten en een UL94 V-0 classificatie bij slechts 0,4 mm wanddikte, terwijl we tegelijkertijd een hoog aandeel bio-afvalgebaseerde grondstoffen met hoogwaardige productkwaliteit realiseerden,” zegt Dr. Marc Rudolf, Global Key Account Manager, Envalior.

De nieuwe SIRIUS 3RQ4-koppelrelais hebben een ruimtebesparende slanke vormgeving voor optimaal gebruik in schakelkasten. Ze zijn ontworpen en intensief getest voor gebruik in combinatie met Siemens-controllers. De volledig geautomatiseerde productie in de Siemens-fabriek in Amberg verkort de toeleveringsketen voor de Duitse en Europese markten. De koppelrelais worden verzonden in duurzamere kartonnen dozen in standaardverpakkingen met meerdere stuks. Gebruikershandleidingen en alle relevante informatie zijn elektronisch beschikbaar via een ID-link op de component.

Naast de productie van bio-gebaseerde producten richt Envalior zich ook op hernieuwbare energie. In 2024 werd meer dan 50 procent van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte met hernieuwbare bronnen gedekt. Tegen 2030 wil Envalior de emissies met nog eens 35 procent verminderen. Dit wordt bereikt door onder andere het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie naar 100 procent in 2030, het implementeren van lokale emissiereductieprogramma’s en het overstappen op klimaatvriendelijke warmtebronnen. Envalior investeert wereldwijd in hernieuwbare energiebronnen nabij zijn productielocaties.

Over Envalior 
Envalior is een wereldwijd toonaangevende producent van Engineering Materials, met meer dan 4.000 medewerkers wereldwijd. Het bedrijf werd in 2023 opgericht door de fusie van Lanxess Performance Materials en DSM Engineering Materials. Met een lange geschiedenis van klantgerichte innovatie is Envalior gespecialiseerd in de ontwikkeling van duurzame en hoogpresterende engineeringmaterialen, waaronder PA6, PA66, PBT, PA46, PPS, TPC, PET, PA4T, PA410 en thermoplastische composieten. De belangrijkste markten zijn mobiliteit, elektronica & elektrotechniek en consumentengoederen. 
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevend technologiebedrijf dat zich richt op industrie, infrastructuur, vervoer en gezondheidszorg. Het doel van het bedrijf is om technologie te creëren om het alledaagse voor iedereen te transformeren. Door de echte en de digitale wereld te combineren, stelt Siemens zijn klanten in staat om hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen, fabrieken efficiënter te maken, steden leefbaarder te maken en transport duurzamer. Siemens heeft ook een meerderheidsbelang in het beursgenoteerde bedrijf Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die de toekomst van de gezondheidszorg vormgeeft. In het boekjaar 2023, dat eindigde op 30 september 2023, genereerde de Siemens Groep een omzet van € 74,9 miljard en een nettowinst van € 8,5 miljard. Op 30 september 2023 had het bedrijf wereldwijd ongeveer 305.000 mensen in dienst op basis van voortgezette activiteiten. Meer informatie is beschikbaar op www.siemens.com.
Read more

Contatto

Kevin Maarssen

Mediarelaties

Siemens Nederland N.V.

+31 6 30 29 24 49