Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

[글로벌 뉴스] 목표 달성으로 성공적인 회계연도 마무리

특히, 지멘스 가메사 리뉴어블 에너지(SGRE- Siemens Gamesa Renewable Energy) 및 디지털팩토리 부문은 사업부문 중에서 가장 높은 수익 성장률을 달성했다. 반면, 낮은 환율 효과로 인한 4분기의 전체 수익은 수주 4%, 매출 성장률 3% 감소로 이어졌다. 그럼에도 4분기 수주량은 작년 최고치 수준을 상회하는 237억 유로로 견고한 수주세를 이어갔다. 조 케저 지멘스그룹 회장 및 대표이사는 “지멘스는 2018년 회계연도 중반에 계획한 목표를 완벽히 달성하며 약속한 바를 성공적으로 달성해 냈다. 이는 전세계 임직원들이 글로벌 성장시장과 포화시장에서 경쟁하며 이루어낸 인상적인 성과가 아닐 수 없다”라며, “지멘스는 각 사업부문에 보다 많은 경영자율권을 부여하여 2019년 회계연도가 기업전략인 비전2020+(Vision 2020+)을 성공적으로 이행하는 발판이 되도록 노력할 것이다.”라고 밝혔다.
주요재무성과:
  • 매출은 전년 동기 대비 2% 상승한 226억 유로를, 수주량은 전년의 높은 수준을 능가하는 237억 유로를 기록하였고 BB율은 1.05를 기록했다.
  • 매출과 수주량을 통합 비교하였을 때 전년 대비 5% 성장하였다.
  • 약 3억 유로에 해당하는 퇴직수당이 반영된 전력 및 가스 부문의 어려운 상황에도 불구하고, 산업 부문 이익은 전년 동기 대비 상승한 21억 유로를 달성했다.
  • 모빌리티 부문 분사로 발생한 5억 유로 상당의 퇴직금과 소득세율 지출로 인해 당기순이익과 주당순이익(EPS)은 각각 7억 유로와 0.69 유로를 기록했다.

추가 정보

Siemens Korea Facebook

한국지멘스
페이스북

연락처

한국지멘스

서울특별시
서대문구
충정로 23
(충정로3가, 풍산빌딩)

02 3450 7000