[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/kr\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/kr\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/kr","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
지멘스는 2023년 12월 31일로 마감된 2024 회계연도
1분기에 강력한 성과를 거두며 성공적인 회계연도의 시작을 알렸다. 산업 비즈니스 수익은 27억 유로로 거의 모든 산업 비즈니스 부문에서 고르게 증가하여 회계연도 1분기
기준 사상 최고치를 달성했으며, 이를 바탕으로 지멘스는 2024 회계연도
전망을 긍정적으로 평가했다. 한편, 지난 2023년 11월에 발표된 바와 같이 지멘스는 향후 5년에 걸쳐 단기적으로 최대 60억 유로 규모에 달하는 자사주 매입
프로그램을 시행하고 있다.
지멘스는 2023년 12월 31일로 마감된 2024 회계연도
1분기에 강력한 성과를 거두며 성공적인 회계연도의 시작을 알렸다. 산업 비즈니스 수익은 27억 유로로 거의 모든 산업 비즈니스 부문에서 고르게 증가하여 회계연도 1분기
기준 사상 최고치를 달성했으며, 이를 바탕으로 지멘스는 2024 회계연도
전망을 긍정적으로 평가했다. 한편, 지난 2023년 11월에 발표된 바와 같이 지멘스는 향후 5년에 걸쳐 단기적으로 최대 60억 유로 규모에 달하는 자사주 매입
프로그램을 시행하고 있다.
2024 회계연도 1분기
수주량은 지멘스 모빌리티와 스마트 인프라(SI) 부문에서 보인 우수한 성과로 강력한 수치를 기록했다. 지멘스 모빌리티의 수주량은 대규모 수주 성장세에 힘입어 두 배 가까이 상승했으며, 스마트 인프라(SI) 부문의 경우 다수의 주요 계약 체결과 함께
높은 수준을 유지했다. 매출은 디지털 인더스트리(DI) 부문에서
소폭 감소세를 보였으나 지멘스 모빌리티에서 보인 두 자릿수 증가에 힘입어 대부분의 산업 비즈니스 부문에서 성장세를 기록하며 괄목할 만한 성과를
기록했다. 특히 스마트 인프라(SI) 부문은 견조한 운영
실적에 힘입어 분기 기준 사상 최대 수익을 달성했다.
롤랜드 부시 지멘스그룹 회장은 “지멘스는 지난 1분기에도 수익성 있는
성장세를 유지해 나가며 우수한 실적을 달성했다. 우리는 마이크로소프트(Microsoft)
및 아마존웹서비스(AWS)와의 파트너십을 확대함으로써 인공지능 기술에 대한 접근성을 더욱
강화했으며, 고객은 디지털 전환과 지속 가능성 혁신의 여정을 지원하는 최고의 기술 파트너로서 지멘스를
전적으로 신뢰하고 있다”고 말했다.
주요재무성과:
환율 및 포트폴리오
효과를 제외한 1분기 매출과 수주량은 전년 동기 대비 각각 6%,
2% 상승했다.
명목 매출액은 2% 상승해 184억
유로를 기록했으며, 수주량은 전년 동기 대비 소폭 감소해 223억
유로를 기록했다. BB율(book-to-bill ratio)은 1.21이다.
산업 비즈니스 수익은 15.8%의 순이익률과 함께 27억 유로를 달성했으며, 두 수치 모두 전년 동기 대비 소폭 상승세를
보였다.
지멘스 에너지에 대한 투자수익 5억 유로를 포함해 당기순이익은 56% 상승하여 25억 유로를 달성했으며, 이에 상응하는 주당 순이익(EPS)은 3.03유로를 기록했다. 기업 인수 가격 배분 이전 주당 순이익(EPS pre PPA)은 3.19유로로, 지멘스 에너지에 대한 투자로부터 기인하는 0.61유로를 제외할 경우
이는 2.58유로이다.