Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

2019年度第2四半期決算報告

「今期も目標達成でき、多くの分野で期待を上回る成果を得ました。今こそ、より強く、よりフォーカスした企業へと、シーメンスの新たな時代がはじまります。」― ジョー・ケーザー、シーメンスAG社長兼CEO
  • 名目ベースで、受注は6%増の236億ユーロ。売上は4%増の209億ユーロ。出荷受注比率は1.13。受注残は過去最高の1,420億ユーロ。
  • 為替の影響およびポートフォリオの効果を除く比較可能ベースで、前年同期比で受注は4%増、売上は2%増。
  • インダストリービジネスの利益(Adjusted EBITA)は、大部分の事業の業績が好調で、7%増、インダストリービジネスの利益率は、0.3%となった退職手当費用により押し下げられるも、11.4%を達成。
  • 純利益は19億ユーロで、ポートフォリオ中央管理活動(CMPA)による利益(Adjusted EBITA)が7億ユーロあった前年とほぼ同レベル。今期は、法人税率減少の恩恵を受け、基本1株当たり利益(Basic EPS)は、退職手当費用により0.08ユーロ押し下げられ、2.24ユーロとなった。
【参考資料】
本資料はシーメンス AG(ドイツ・ミュンヘン)が2019年5月8日(現地時間)に発表したプレスリリースの一部を日本語に抄訳したものです。本資料の正式言語はドイツ語・英語であり、その内容および解釈については両言語が優先します。原文プレスリリースおよび関連資料は以下の URL よりご覧いただけます(英文)。

コンタクト

シーメンス株式会社 コミュニケーション部