Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release12 July 2022Siemens AGZug
New IoT-enabled products and solutions strengthen Siemens’ fire safety portfolio
Control panel with built-in connectivity
The new FC720 fire control panels use the new X200 gateway for built-in connectivity, which facilitates installation and commissioning processes. This leads to higher efficiency and optimized total cost of ownership. This fire control panel generation comes with an updated periphery board which significantly increases power on the loop. This gives customers more flexibility to plan their systems in the most efficient way. Additionally, the panels offer refined software features to optimize operations
Detector equipped for disturbance-free test
In addition to the proven ASAtechnology (Advanced Signal Analysis), the OOH740 Cerberus PRO detector is now also equipped with DFTtechnology (Disturbance-free Testing). With DFTtechnology, the functionality of the detectors can be tested automatically either at pre-defined times or on demand, both on site and remotely. This can improve safety beyond regulations by more frequent testing, without causing any disturbance to the building processes or users.
Οι εφαρμογές Cerberus Cloud συμπληρώνονται
από το Cerberus Connect
Η εφαρμογή Cerberus Connect είναι μια νέα
εφαρμογή που προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο των Cerberus Cloud Apps, διαθέσιμη τόσο
για iOS όσο και για Android. Το προσωπικό
πυρασφάλειας μπορεί να λάβει ειδοποιήσεις push σε περίπτωση συμβάντος και
μπορεί να ελέγξει την κατάσταση και το ιστορικό συμβάντων του χώρου
πυρασφάλειας από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον, ο
προγραμματισμός και η αναφορά επισκέψεων συντήρησης και τακτικού σέρβις έχουν
βελτιωθεί με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής Cerberus Cloud. Ο πάροχος
υπηρεσιών μπορεί να σχεδιάσει ποιες συσκευές θα δοκιμάσει στην επόμενη προγραμματισμένη
επίσκεψη μέσω του Cerberus Portal, να πραγματοποιήσει δοκιμές επιτόπου μέσω της εφαρμογής Connect και στη
συνέχεια να δημιουργήσει αναφορές μέσω του Gateway. Τα δεδομένα που συλλέγονται
μπορούν να σταλούν στον πελάτη, ο οποίος έχει πλήρη εποπτεία του συστήματος
πυρανίχνευσης και μπορεί να αποδείξει την καλή λειτουργία του συστήματος, εάν
χρειαστεί.
For further information on Siemens Smart Infrastructure, please seewww.siemens.com/smart-infrastructure
For further information on the Cerberus PRO portfolio, please seewww.siemens.com/cerberus
Follow us on Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) is shaping the market for intelligent, adaptive infrastructure for today and the future. It addresses the pressing challenges of urbanization and climate change by connecting energy systems, buildings and industries. SI provides customers with a comprehensive end-to-end portfolio from a single source – with products, systems, solutions and services from the point of power generation all the way to consumption. With an increasingly digitalized ecosystem, it helps customers thrive and communities progress while contributing toward protecting the planet. SI creates environments that care. Siemens Smart Infrastructure has its global headquarters in Zug, Switzerland, and has around 72,000 employees worldwide.