Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02 Ιούλιος 2021Siemens MobilityMunich
Παρουσιάστηκε το brand Yunex Traffic
«Η λειτουργία της Yunex Traffic θα σηματοδοτήσει ένα
σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της Siemens Mobility. Στον σημερινό ταχύτατα
μεταβαλλόμενο κόσμο, οι εταιρείες πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένες και
πρόθυμες να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες τάσεις, στις
προτιμήσεις των πελατών και στις μεταβαλλόμενες ανταγωνιστικές συνθήκες της
αγοράς - και αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ. Πιστεύουμε ότι η Yunex Traffic, υπό την έμπειρη
ηγεσία των Markus και Jan, θα είναι πλέον σε καλύτερη θέση για να αναζητήσει
στρατηγικά νέες ευκαιρίες, να διαμορφώσει ενεργά την αγορά και να εξασφαλίσει
τις επενδύσεις που θα επιτρέψουν στην επιχείρηση να αναπτυχθεί», δήλωσε ο
Michael Peter, CEO της Siemens Mobility.
Ως εύρωστη επιχείρηση με ετήσια έσοδα άνω των 600
εκατομμυρίων ευρώ και σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης σε παραγγελίες της τάξης
του 8% τα τελευταία χρόνια, η Yunex Traffic θα συνεχίσει να είναι ηγέτης στον τομέα των συστημάτων ελέγχου και
διαχείρισης της κυκλοφορίας, στους αυτοματισμούς αυτοκινητοδρόμων και τούνελ, και
στον τομέα των έξυπνων λύσεων V2X και των συστηµάτων χρέωσης για χρήση αστικών οδικών υποδοµών (tolling).Ο αυτοματισμός
και η ψηφιοποίηση αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής του χαρτοφυλακίου της,
κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το cloud computing, το 5G και το AI.
«Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού επιβαρύνει τα συστήματα
μεταφοράς και τα οδικά δίκτυα μεγάλων πόλεων σε όλο τον κόσμο, αυξάνει τα
επίπεδα συμφόρησης, τις καθυστερήσεις και την ατμοσφαιρική ρύπανση, οδηγώντας
σε μείωση της ποιότητας ζωής. Με την ψηφιοποίηση και τη χρήση επαναστατικών
τεχνολογιών, η Yunex Traffic θα διαμορφώσει ενεργά το κίνημα για την επόμενη μέρα στην κυκλοφορία,
επιτρέποντας στους υπεύθυνους για τη ρύθμιση της κίνησης στις πόλεις παγκοσμίως
να βελτιστοποιήσουν έξυπνα και να ενσωματώσουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Αυτό θα οδηγήσει όχι μόνο σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία όσον αφορά
την κυκλοφορία, αλλά και σε μειωμένες εκπομπές οι οποίες θα συμβάλλουν σε
καθαρότερες και πιο βιώσιμες πόλεις», δήλωσε ο Markus Schlitt, CEO της Yunex Traffic.
Η Yunex Traffic δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως και οι έξυπνες λύσεις της στον τομέα των
συγκοινωνιών χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον
κόσμο, όπως το Ντουμπάι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Μπογκοτά και το Μαϊάμι. Η Yunex Traffic είναι ο μόνος
προμηθευτής που μπορεί να προσφέρει λύσεις βάσει όλων των κύριων περιφερειακών
προτύπων σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ασία και Αμερική.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Yunex Traffic παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.yunextraffic.com
Ακολουθήστε τη Yunex Traffic στο Twitter στο: @yunextraffic
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Η Siemens Mobility είναι μια ξεχωριστά διαχειριζόμενη εταιρεία της Siemens AG. Ως ηγέτης στις λύσεις μεταφορών για περισσότερα από 160 χρόνια, η Siemens Mobility συνεχώς καινοτομεί στο χαρτοφυλάκιό της, στους βασικούς της τομείς του τροχαίου υλικού, του αυτοματισμού και της ηλεκτροδότησης των σιδηροδρόμων, των ετοιμοπαράδοτων συστημάτων, των έξυπνων συστημάτων κυκλοφορίας καθώς και των συναφών υπηρεσιών. Με την ψηφιοποίηση, η Siemens Mobility επιτρέπει στους παρόχους συγκοινωνιών παγκοσμίως να κάνουν έξυπνες τις υποδομές, να αυξάνουν την αξία με βιώσιμο τρόπο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, να βελτιώνουν την εμπειρία των επιβατών και να εγγυώνται τη διαθεσιμότητα. Κατά το οικονομικό έτος 2020, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η Siemens Mobility σημείωσε έσοδα €9.1 δισ. και απασχολούσε περίπου 38.500 υπαλλήλους παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και στη διεύθυνση: www.siemens.com/mobility.
Επικοινωνία
Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου
Siemens A.Ε.
Αγησιλάου 6-8
151 23, Μαρούσι
Ελλάδα
151 23, Μαρούσι
Ελλάδα
210-6864267