Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release01 Αύγουστος 2019Siemens AGΑθήνα
Οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου χρηματοοικονομικού έτους 2019 (1η Απριλίου - 30 Ιουνίου 2019): H Siemens συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τις σημαντικές αντιξοότητες σε σημαντικές αγορές
- Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 6% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018.
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μειώθηκαν στα €1.9 δισ., κυρίως λόγω μειώσεων στις Διευθύνσεις Digital Industries και Power and Gas∙ το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων έπεσε στο 9,6%, εξαιτίας των αποζημιώσεων που πήραν 0.3 ποσοστιαίες μονάδες.
- Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €1.1 δισ. περιλαμβάνοντας ουσιαστικά καλύτερα αποτελέσματα πλην των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018∙ βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) €1.28 επιβαρύνθηκαν από €0.09 από αποζημιώσεις.
Ξεκινώντας από το τρίτο
τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019, η Siemens αναφέρει τα οικονομικά
αποτελέσματα σύμφωνα με τη νέα δομή της εταιρείας, όπως περιγράφεται στην Ετήσια
έκθεση για το οικονομικό έτος 2018. Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου
παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη βάση.
- Ακόμα ένα τρίμηνο πολύ ισχυρών λήψεων παραγγελιών. Αυξήσεις στην πλειοψηφία των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων οδηγούμενη από απότομη ανάπτυξη στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) η οποία κατέγραψε, μεταξύ άλλων, δύο παραγγελίες για offshore αιολικά πάρκα και παροχή υπηρεσιών στην Taiwan συνολικού ύψους € 2,3 δισ. Επιπρόσθετα, σημαντική ανάπτυξη όγκου παραγγελιών σημείωσε η Siemens Healthineers και η διεύθυνση Μobility η οποία κατέγραψε συμβόλαιο συνολικού ύψους €1.2 δισ. για τρένα υψηλής ταχύτητας και της συντήρησής τους στη Ρωσία. Σημαντική μείωση στη διεύθυνση Power and Gas.
- Ακόμα ένα τρίμηνο πολύ ισχυρών λήψεων παραγγελιών. Αυξήσεις στην πλειοψηφία των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων οδηγούμενη από απότομη ανάπτυξη στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) η οποία κατέγραψε, μεταξύ άλλων, δύο παραγγελίες για offshore αιολικά πάρκα και παροχή υπηρεσιών στην Taiwan συνολικού ύψους € 2,3 δισ. Επιπρόσθετα, σημαντική ανάπτυξη όγκου παραγγελιών σημείωσε η Siemens Healthineers και η διεύθυνση Μobility η οποία κατέγραψε συμβόλαιο συνολικού ύψους €1.2 δισ. για τρένα υψηλής ταχύτητας και της συντήρησής τους στη Ρωσία. Σημαντική μείωση στη διεύθυνση Power and Gas.
- Αύξηση εσόδων οδηγούμενη από μια σημαντική αύξηση στη SGRE και καθαρή αύξηση στη Siemens Healthineers∙ μέτρια πτώση στη Διεύθυνση Power and Gas.
- Ισχυρός δείκτης καταγραφής πωλήσεων στο 1.15∙ ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο σημείο ρεκόρ των €144 δισ.
- Οι συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου προσέθεσαν μία ποσοστιαία μονάδα και στην ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων∙ οι συναλλαγές χαρτοφυλακίου επηρέασαν ελάχιστα την ανάπτυξη του όγκου σε ετήσια βάση.
- Υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) στη Siemens Healthineers και στη διεύθυνση Mobility∙ Η Διεύθυνση Digital Industries συνέβαλε το περισσότερο στα προσαρμοσμένα ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, αν και οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς για τις επιχειρήσεις μικρού κύκλου προκάλεσαν σημαντική επιδείνωση του περιθωρίου· Χαμηλότερα προσαρμοσμένα ΕΒΙΤΑ στη διεύθυνση Gas and Power η οποία το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018 επωφελήθηκε από κέρδη από εκποιήσεις.
- Ισχυρή βελτίωση πλην των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει καλύτερα αποτελέσματα των Corporate treasury δραστηριοτήτων
- Τα καθαρά κέρδη επωφελήθηκαν από το χαμηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος σε ετήσια βάση. Το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019 περιλάμβανε €46 εκατομμύρια έσοδα από λειτουργίες που διακόπηκαν και είχαν σχέση κυρίως με τις δραστηριότητες του πρώην τομέα Επικοινωνιών.
- Μείωση στη διαθέσιμη ταμειακή ροή από τις βιομηχανικές δραστηριότητες σε €977 εκατομμύρια από €1.764 δισ. το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018 οδηγούμενη κυρίως από τη διεύθυνση Mobility.
- Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE μειώθηκε λόγω ενός συνδυασμού υψηλότερου μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου και χαμηλότερου καθαρού εισοδήματος.
Εκτιμήσεις
Το ευνοϊκό περιβάλλον της
αγοράς για τις μικρού κύκλου επιχειρήσεις μας, το οποίο αποτελούσε ουσιαστική
βάση για τις εκτιμήσεις μας, παρουσίασε σημαντική επιδείνωση κατά το δεύτερο
εξάμηνο του οικονομικού έτους. Ωστόσο, επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές
μας προσδοκίες για το οικονομικό έτος 2019, παρόλο που το να επιτύχουμε την
προσδοκία μας για μέτρια αύξηση των εσόδων, καθαρή από τις συναλλαγματικές
μετατροπές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, αποδεικνύεται μια πρόκληση. Συνεχίζουμε
να αναμένουμε ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με το δείκτη καταγραφής
της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από το 1. Αναμένουμε επίσης ότι το
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητές μας, θα φτάσει
στο χαμηλότερο ήμισυ του εύρους από 11,0% έως 12,0% εξαιρουμένων των
αποζημιώσεων. Τέλος, επιβεβαιώνουμε την προσδοκία βασικού EPS από καθαρά έσοδα
από €6,30 έως €7,00 εξαιρουμένων των αποζημιώσεων.
Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα.
Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα.
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο της τεχνολογίας που αποτελεί συνώνυμο της μηχανολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα για πάνω από 170 χρόνια. Με παρουσία σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία εστιάζει στους τομείς της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης. Ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, είναι κορυφαίος προμηθευτής αποδοτικής παραγωγής ενέργειας και λύσεων μετάδοσης ισχύος καθώς και πρωτοπόρος στις λύσεις υποδομής, καθώς και στις λύσεις αυτοματισμού, κίνησης και λογισμικού για τη βιομηχανία. Με την εισηγμένη θυγατρική της, Siemens Healthineers ΑG, η εταιρεία είναι επιπλέον μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, όπως τα συστήματα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ενώ κατέχει ηγετική θέση στους κλάδους των εργαστηριακών διαγνωστικών συστημάτων και της κλινικής Πληροφορικής. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2018 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €83,0 δισ. και τα κέρδη στα €6,1 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 379.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com
Επικοινωνία
Ελισάβετ - Βασιλική Σαχινίδου
Siemens Α.Ε.
Αγησιλάου 6-8
Μαρούσι Αττικής
Μαρούσι Αττικής
210 68.64.267