Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release14 Δεκέμβριος 2020Siemens MobilityΒερολίνο
Το Mireo της Siemens Mobility κερδίζει το Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας για το Design
Ο Albrecht Neumann, CEO της Διεύθυνσης Τροχαίου
Υλικού της Siemens Mobility δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το τρένο μας Mireo κέρδισε το Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας για το Design στην κατηγορία «Pioneers». Το Mireo συνδυάζει την οικονομική αποδοτικότητα και τη
βιωσιμότητα και χαρακτηρίζεται από μια πολύ άνετη, απρόσκοπτη, ταξιδιωτική
εμπειρία για τους επιβάτες. Επιπλέον, οι παραλλαγές Mireo Plus H (με χρήση υδρογόνου από ηλεκτρόλυση) και Mireo Plus B (με χρήση μπαταριών) δίνουν στους παρόχους την ευκαιρία
να στραφούν σε φιλικές προς το κλίμα εναλλακτικές - και επομένως να
προστατεύουν ενεργά το περιβάλλον».
Το Mireo συνδυάζει υψηλή ενεργειακή απόδοση με ελαχιστοποίηση της
χρήσης πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής και ως εκ τούτου έχει εντυπωσιακό
αντίκτυπο στο κλίμα και τους πόρους.
Ταυτόχρονα,
παρέχοντας ένα τρένο που είναι φιλικό προς το περιβάλλον και που εξοικονομεί πόρους
σε συνδυασμό με τον καινοτόμο σχεδιασμό, αυξάνεται η ελκυστικότητα της
σιδηροδρομικής κυκλοφορίας συνολικά για τους επιβάτες. Αυτό προωθεί ευρύτερα τη
δημόσια αποδοχή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, η οποία σε αντίθεση με άλλα
μέσα μεταφοράς, αντιπροσωπεύει ένα πολύ πιο βιώσιμο τρόπο μετακίνησης. Το Mireo λαμβάνει πλήρως υπόψη τις ανάγκες των επιβατών με
μειωμένη κινητικότητα και προσφέρει μια άνετη ταξιδιωτική εμπειρία σε κάθε
γενιά.
Επιπλέον,
το Mireo προσφέρεται επίσης με
εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης (συστήματα υδρογόνου και μπαταρίας). Έχουν ήδη
παραγγελθεί 20 αμαξοστοιχίες για το Mireo Plus B που λειτουργεί με μπαταρία. Μαζί με την Deutsche Bahn, η Siemens Mobility αναπτύσσει ένα νέο συνολικό σύστημα αποτελούμενο από τρένα
υδρογόνου και ειδικό σταθμό πλήρωσης. Επιπλέον, η Siemens Mobility δημιουργεί μονάδα κινητήρα καυσίμου μαζί με την καναδική
εταιρεία Ballard Power Systems και την RWTH Aachen.
Φιλικό
προς το περιβάλλον:
Χάρη στον
συνδυασμό αποδεδειγμένης τεχνολογίας και καινοτομιών, καταφέραμε να μειώσουμε
την κατανάλωση ενέργειας κατά 25% σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Τα
χρησιμοποιούμενα υλικά εξασφαλίζουν ποσοστό ανακύκλωσης άνω του 95% στο τέλος
του κύκλου ζωής. Το Mireo θα είναι
επίσης διαθέσιμο με εναλλακτικές τεχνολογίες υδρογόνου (H2) και μπαταρίας. Η έκδοση H2 αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Deutsche Bahn.
Εμπειρία
επιβατών:
Μαζί με τους συνεργάτες μας, στόχος μας είναι να
διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι απολαμβάνουν μια άνετη και συναρπαστική
ταξιδιωτική εμπειρία πριν φτάσουν στους προορισμούς τους αξιόπιστα, βιώσιμα και
με ασφάλεια. Η αρθρωτή αμαξοστοιχία μας επιτρέπει διαφορετικά μήκη βαγονιών και
σχηματισμούς αμαξοστοιχίας καθώς και ύψη εισόδου. Οι υπηρεσίες διαδικτύου την
ώρα του ταξιδιού, τα συστήματα πληροφοριών επιβατών και τα συστήματα
παρακολούθησης (CCTV) αυξάνουν την άνεση και την ασφάλεια του ταξιδιού. Ο
εσωτερικός σχεδιασμός είναι ευέλικτος και μπορεί να εξατομικευτεί και να
προσαρμοστεί σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής. Χάρη στην πρωτοποριακή κατασκευή («empty
pipes concept»), το ίδιο μήκος τρένου προσφέρει περισσότερες διαθέσιμες θέσεις
σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Ο διαθέσιμος για χρήση χώρος που
προκύπτει ωφελεί σημαντικά τους επιβάτες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
ποδήλατα, καροτσάκια και αναπηρικά αμαξίδια, όταν χρειαστεί.
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Η Siemens Mobility είναι μια ξεχωριστά διαχειριζόμενη εταιρεία της Siemens AG. Ως ηγέτης στις λύσεις μεταφορών για περισσότερα από 160 χρόνια, η Siemens Mobility συνεχώς καινοτομεί στο χαρτοφυλάκιό της, στους βασικούς της τομείς του τροχαίου υλικού, του αυτοματισμού και της ηλεκτροδότησης των σιδηροδρόμων, των ετοιμοπαράδοτων συστημάτων, των έξυπνων συστημάτων κυκλοφορίας καθώς και των συναφών υπηρεσιών. Με την ψηφιοποίηση, η Siemens Mobility επιτρέπει στους παρόχους συγκοινωνιών παγκοσμίως να κάνουν έξυπνες τις υποδομές, να αυξάνουν την αξία με βιώσιμο τρόπο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, να βελτιώνουν την εμπειρία των επιβατών και να εγγυώνται τη διαθεσιμότητα. Κατά το οικονομικό έτος 2020, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η Siemens Mobility σημείωσε έσοδα €9.1 δισ. και απασχολούσε περίπου 38.500 υπαλλήλους παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και στη διεύθυνση: www.siemens.com/mobility.
Επικοινωνία
Ελισάβετ - Βασιλική Σαχινίδου
Siemens A.Ε.
Αγησιλάου 6-8
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23
Ελλάδα
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23
Ελλάδα
210-6864267