Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release22 Φεβρουάριος 2021Smart InfrastructureΕρλάνγκεν
Η Siemens παρουσιάζει έναν από τους πιο αποδοτικούς DC φορτιστές που διατίθενται σήμερα στην αγορά
«Με τη δυνατότητα αναβάθμισης ισχύος και δυναμικής φόρτισης, αποτελεί
ένα μεγάλο βήμα προόδου για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης. Οι πελάτες μας
μπορούν με σιγουριά να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις στην
ηλεκτροκίνηση, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ζητήσεων φόρτισης ή την
ανάγκη για αυξημένη ταχύτητα φόρτισης», δήλωσε η Birgit Dargel, Global Head Future Grids της Siemens Smart Infrastructure. «Ταυτόχρονα,
είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς σταθμούς ταχείας φόρτισης που διατίθενται
σήμερα στην αγορά - μια σημαντική πτυχή δεδομένου ότι η οικοδόμηση βιώσιμου
τομέα μεταφορών απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των διαθέσιμων πόρων που
χρησιμοποιούμε».
Με
σταθερή απόδοση άνω του 95,5 τοις εκατό και μέγιστη απόδοση 96 τοις εκατό, ο
νέος Sicharge D διασφαλίζει ότι σχεδόν όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια
φτάνει στο αυτοκίνητο για φόρτιση. Για τους πελάτες αυτό σημαίνει μειωμένο λειτουργικό
κόστος. Επιπλέον, ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις
μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις: Ακόμα κι αν η χωρητικότητα φόρτισης των
περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων είναι περιορισμένη, θα έχουν την δυνατότητα
για μεγαλύτερη ισχύ φόρτισης στο μέλλον και για απαίτηση μεγαλύτερου εύρους
τάσης. Ο Sicharge D έχει επεκτάσιμη ισχύ φόρτισης έως 300 kW, είτε από την αρχική
εγκατάσταση είτε μέσω ‘’plug-and-play’’ αναβαθμίσεων. Επιπλέον, ο φορτιστής
υποστηρίζει ήδη τάση μεταξύ 150 και 1.000 βολτ (V) και ρεύμα έως 1.000 αμπέρ
(Α) σε όλες τις DC εξόδους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για φόρτιση μελλοντικών
οχημάτων στα 800 V καθώς και φόρτιση σε χαμηλότερη τάση όπως απαιτείται από τα
ηλεκτρικά οχήματα σήμερα.
Αν και ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνεται, στη σημερινή εποχή
οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν πρόκληση. Με τη δυνατότητα επέκτασης του
Sicharge D με έως και δύο πρόσθετες εξωτερικές μονάδες, είναι δυνατή για τους
πελάτες η σταδιακή επένδυση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Η βασική
έκδοση περιλαμβάνει δύο DC και μια AC εξόδους σε μία ενιαία μονάδα σταθμού
φόρτισης, σχεδίαση που ελαχιστοποιεί τις εργασίες εγκατάστασης.
Ο νέος φορτιστής συνδυάζει όλες αυτές τις δυνατότητες με δυναμική παράλληλη
φόρτιση. Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζεται την ατομική ζήτηση ισχύος κάθε
συνδεδεμένου αυτοκινήτου και αυτόματα προσαρμόζει τη διαδικασία φόρτισης
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας και την κατάσταση φόρτισης του αυτοκινήτου.
Αυτό διασφαλίζει ότι τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα λαμβάνουν τη μέγιστη ισχύ που
χρειάζονται χωρίς επιπλέον χειροκίνητη παρέμβαση.
Για βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, μια ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη οθόνη 24
ιντσών επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του φορτιστή Sicharge D και δίνει νέες δυνατότητες
στους πελάτες να χρησιμοποιούν την οθόνη και για λειτουργίες πέρα από τη
διασύνδεση με τη διαδικασία φόρτισης.
Ακολουθήστε μας στο Twitter
H Siemens Smart Infrastructure διαμορφώνει την αγορά στον τομέα των έξυπνων, προσαρμοσμένων υποδομών για το σήμερα και το μέλλον. Ανταποκρίνεται στις πιεστικές προκλήσεις της αστικοποίησης και της κλιματικής αλλαγής, συνδέοντας τα ενεργειακά συστήματα, τα κτήρια και τις βιομηχανίες. Η SI παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο από μία και μόνη πηγή - με προϊόντα, συστήματα, λύσεις και υπηρεσίες από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την κατανάλωση. Με ένα όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένο οικοσύστημα, βοηθά τους πελάτες να θριαμβεύσουν και τις κοινότητες να προοδεύσουν, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του πλανήτη. Η SI δημιουργεί περιβάλλοντα που νοιάζονται. Η Siemens Smart Infrastructure έχει την παγκόσμια έδρα της στο Zug της Ελβετίας και απασχολεί περίπου 71.000 υπαλλήλους παγκοσμίως.
Η Siemens AG (Βερολίνο και Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη, συνώνυμη της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας διεθνώς για πάνω από 170 χρόνια. Με παρουσία σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία εστιάζει στους τομείς των έξυπνων υποδομών για κτήρια και συστήματα κατανεμημένης ενέργειας καθώς και αυτοματισμού και ψηφιοποίησης στις βιομηχανίες μεταποίησης και της βιομηχανικής παραγωγής. Η Siemens φέρνει κοντά τον ψηφιακό με τον φυσικό κόσμο προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας. Μέσω της Mobility, κορυφαίου προμηθευτή λύσεων έξυπνων συγκοινωνιών για σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, η Siemens συμβάλλει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Λόγω του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία Siemens Healthineers, η Siemens είναι επίσης παγκόσμιος προμηθευτής ιατρικής τεχνολογίας και υπηρεσιών ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η Siemens κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στη Siemens Energy, παγκόσμιο ηγέτη στη μεταφορά και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, εισηγμένη στο χρηματιστήριο από τις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2020, που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα έσοδα του Ομίλου της Siemens ανήλθαν στα €57.1 δισ. και τα κέρδη στα €4.2 δισ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 293.000 μόνιμους εργαζομένους παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.siemens.com
Επικοινωνία
Ελισάβετ - Βασιλική Σαχινίδου
Siemens A.Ε.
Αγησιλάου 6-8
151 23 Μαρούσι
Ελλάδα
151 23 Μαρούσι
Ελλάδα
210 - 6864267