Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Δελτία Τύπου11 Ιούλιος 2019Siemens AG / Smart InfrastructureΑθήνα
Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο συσκευών συναγερμού
Τα νέα προϊόντα ανταποκρίνονται στις
εξελίξεις της αγοράς και την ανάγκη για ενσωμάτωση της δυνατότητας εκφώνησης
ηχητικών μηνυμάτων στα συστήματα πυροπροστασίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι σε
περίπτωση φωτιάς ή άλλου κινδύνου, ένας απλός προειδοποιητικός τόνος συχνά δεν
παρατηρείται, αλλά αντίθετα ο συναγερμός παρερμηνεύεται ως εσφαλμένος ή ως
άσκηση. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα που πρέπει να ενημερωθούν για τον κίνδυνο είτε
δεν αντιδρούν καθόλου ή αντιδρούν με καθυστέρηση. Ο ηχητικός συναγερμός που βασίζεται
στην ομιλία, μειώνει τον χρόνο εκκένωσης και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι
άνθρωποι στο ελάχιστο δυνατό.
Οι συναγερμοί με ήχο ή και φάρο διαθέτουν
16 ενσωματωμένα μοτίβα ήχων σε τρείς διαφορετικές εντάσεις ήχου (ελάχ. / μες./
μέγ.), με μεγ. ένταση στα 99 dBA. Οι συσκευές με δυνατότητα εκφώνησης μηνυμάτων
έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους προηγούμενους συναγερμούς, αλλά επιπλέον
περιέχουν φωνητικά μηνύματα σε δύο γλώσσες με έναν προειδοποιητικό τόνο.
Συνολικά, είναι διαθέσιμες δεκαπέντε γλώσσες με πέντε προκαθορισμένες
κατηγορίες μηνυμάτων: εκκένωση λόγω φωτιάς, εκκένωση έκτακτης ανάγκης, προ-συναγερμός, δοκιμή και λήξη
συναγερμού.
Τα ηχητικά και φωνητικά μηνύματα είναι
σύμφωνα με το EN 54-3 και συγχρονίζονται ανά ομάδα συναγερμών καθώς και με
όλους τους βρόχους και όλους τους πίνακες μιας εγκατάστασης.
Η εκφώνηση μηνυμάτων, ειδικά αν είναι σε
δύο γλώσσες, βελτιώνουν τον χρόνο αντίδρασης, ιδιαίτερα για ανθρώπους που δεν
είναι εξοικειωμένοι με το κτήριο. Εκτός από τους τυποποιημένους κωδικούς
προϊόντων, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και συναγερμούς με μηνύματα
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη σε οποιαδήποτε γλώσσα, κατηγορία
μηνυμάτων και ήχο συναγερμού ζητηθεί.
Οι φάροι οπτικού συναγερμού διαθέτουν
τρεις ρυθμίσεις έντασης της αναλαμπής σύμφωνα με το πρότυπο EN 54-23, με τις
οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά μεγέθη χώρων και περιοχές
κάλυψης των ανιχνευτών. Διαθέτουν μια επιπλέον ρύθμιση που υποστηρίζει τη χρήση
του φάρου σε λειτουργία χαμηλής αυτό-κατανάλωσης για εξοικονόμηση ενέργειας.
Επιπρόσθετα, έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις για
επεκτάσεις συστήματος και εκσυγχρονισμό. Όλες οι συσκευές της σειράς αυτής
είναι διευθυνσιοδοτούμενες, τροφοδοτούνται από το βρόχο και διατίθενται με
κόκκινη και λευκή αναλαμπή LED.
Για την εκκένωση του κτηρίου κατά τον
βέλτιστο τρόπο, μελέτες έχουν δείξει ότι ένας μικρότερος παλμός σε συνδυασμό με
μεγαλύτερη ένταση αναλαμπής αυξάνει την ευαισθητοποίηση του ανθρώπου σε
περίπτωση συναγερμού. Οι φάροι για οπτικό συναγερμό με αυτά τα χαρακτηριστικά
εκτιμώνται ιδιαίτερα και είναι αναγκαίοι σε περιοχές με δυνατούς θορύβους στο
περιβάλλον, όπου εύκολα μπορεί να αγνοηθεί ένας ηχητικός συναγερμός. Επιπλέον,
είναι χρήσιμοι για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής, που φορούν ωτoασπίδες για προστασία ή χρησιμοποιούν ακουστικά.
Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, η Siemens
αυξάνει την αξιοπιστία των συσκευών συναγερμού μέσω καθημερινών
αυτοδιαγνωστικών ελέγχων του ηλεκτρικού κυκλώματος, του μεγάφωνου και της πηγής
φωτός. Πολλές χαμηλές στάθμες ήχου και φωτός εκπέμπονται κατά τη διάρκεια των
δοκιμών, έτσι ώστε να μην διαταράσσονται οι χρήστες των κτηρίων. Σε επίπεδο
συστήματος, ο πίνακας ελέγχου πυρκαγιάς μπορεί να ενεργοποιήσει αθόρυβα όλες
τις συσκευές συναγερμού. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν αν η ισχύς είναι
επαρκής για κάθε συσκευή συναγερμού ή εάν υπάρχει πρόβλημα υπερφόρτωσης ή
καλωδίωσης στον βρόχο.
Σύμφωνα με το πρότυπο για όλα τα
περιφερειακά συστήματα πυροπροστασίας της Siemens, οι συσκευές συναγερμού έχουν
εξαιρετικό χρόνο ανάκτησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 54-17. Σε περίπτωση
βραχυκυκλώματος στον βρόχο, ο διαχωριστής ολοκληρωμένης γραμμής διασφαλίζει ότι
οι συσκευές συναγερμού θα συνεχίσουν να λειτουργούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον
παρακάτω σύνδεσμο:
www.siemens.com/press/PR2019040223SIEN
Περισσότερες πληροφορίες για τη Smart Infrastructure θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.siemens.com/smart-infrastructure
Περισσότερες πληροφορίες για τη Smart Infrastructure θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.siemens.com/smart-infrastructure
H Smart Infrastructure της Siemens
διαμορφώνει την αγορά στον τομέα των έξυπνων, προσαρμοσμένων υποδομών για το
σήμερα και το μέλλον. Ανταποκρίνεται στις πιεστικές προκλήσεις της
αστικοποίησης και της κλιματικής αλλαγής, συνδέοντας τα ενεργειακά συστήματα,
τα κτήρια και τις βιομηχανίες. Η SI παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο
χαρτοφυλάκιο από μία και μόνη πηγή - με προϊόντα, συστήματα, λύσεις και
υπηρεσίες από την παραγωγή ενέργειας μέχρι την κατανάλωση. Με ένα όλο και
περισσότερο ψηφιοποιημένο οικοσύστημα, βοηθά τους πελάτες να θριαμβεύσουν και
τις κοινότητες να προοδεύσουν, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προστασία του
πλανήτη. Η SI δημιουργεί περιβάλλοντα που νοιάζονται. Η Smart Infrastructure
της Siemens έχει την παγκόσμια έδρα της στο Zug της Ελβετίας και απασχολεί
περίπου 71.000 υπαλλήλους παγκοσμίως.
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο της τεχνολογίας που αποτελεί συνώνυμο της μηχανολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα για πάνω από 170 χρόνια. Με παρουσία σε όλον τον κόσμο, η εταιρεία εστιάζει στους τομείς της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης. Ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, είναι κορυφαίος προμηθευτής αποδοτικής παραγωγής ενέργειας και λύσεων μετάδοσης ισχύος καθώς και πρωτοπόρος στις λύσεις υποδομής, καθώς και στις λύσεις αυτοματισμού, κίνησης και λογισμικού για τη βιομηχανία. Με την εισηγμένη θυγατρική της, Siemens Healthineers ΑG, η εταιρεία είναι επιπλέον μεταξύ των κορυφαίων προμηθευτών ιατρικού απεικονιστικού εξοπλισμού, όπως τα συστήματα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ενώ κατέχει ηγετική θέση στους κλάδους των εργαστηριακών διαγνωστικών συστημάτων και της κλινικής Πληροφορικής. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2018 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €83,0 δισ. και τα κέρδη στα €6,1 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 379.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com
Επικοινωνία
Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου
Siemens Α.Ε.
Αγησιλάου 6-8
Μαρούσι Αττικής
Μαρούσι Αττικής
210 68.64.267