Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release17 August 2016MobilityMunich
World premiere in Hamburg: Charging system from Siemens charges electric buses from different manufacturers
Each of the two charging terminals has a capacity of 300 kW and two charging stations. The stations can provide the buses with enough energy to enable them to operate a full day from terminal to terminal on Line 109. The charging operation takes only around six minutes. The charging stations are located in the Bus-Port (ZOB) in downtown Hamburg, and in Alsterdorf.
The charging process is per open international standards IEC 61851 and ISO 15118 that are the basis for e-bus charging systems. The open standards enable vehicles from different manufacturers to use the same charging system. This solution allows operators to select their e-buses independently of the charging infrastructure and ensures their interoperability.
The three battery-powered buses from Solaris are equipped with the onboard charging system from Siemens designed for the quick-charge stations. Having both the onboard equipment and charging infrastructure provided by one supplier not only makes interoperability possible, but optimally harmonizes the systems on the basis of open international standards. By equipping the buses with Siemens charging equipment, vehicles of every type and from different manufacturers can easily be integrated into one system.
This press release, photos and additional material are available at: www.siemens.com/press/ebus
Weitere Informationen zur Division Mobility finden Sie unter www.siemens.com/mobility
Siemens AG (Berlin and Munich) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund 348.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Contact
Ellen Schramke
Siemens AG
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Germany
13629 Berlin
Germany
+49 (30) 386-22370