Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release14 mars 2019Digital IndustriesSiemens France
Variateurs Sinamics S120 : encore plus de convivialité avec la version V5.2
Siemens propose de nouvelles fonctionnalités pour son variateur Sinamics S120. L’intégration du serveur Web dans la version logiciel V5.2 simplifie considérablement l’utilisation du variateur. En V5.2, le serveur Web dispose d’un nouveau design convivial et intuitif qui réagit aux commandes d’un navigateur standard indépendamment du terminal utilisé (notebook, PC, tablette ou smartphone). La mise en service des fonctions de diagnostic et de maintenance classiques ou encore des services n’exige aucun outil spécial. Les pages Web sont disponibles en six langues standard et contiennent entre autres des messages d’erreur et des avertissements accompagnés de textes d’aide pertinents et de suggestions de mesures. Les utilisateurs peuvent créer, gérer et supprimer de manière intuitive des listes de paramètres (même sur plusieurs axes) ou encore procéder tout aussi simplement à des mises à jour du logiciel ou à des restaurations de versions antérieures du système. Les sauvegardes de paramétrages peuvent être stockées sur le réseau client via le serveur Web et le navigateur et rechargées si besoin est dans le variateur Sinamics via la fonction de restauration. Il est possible d’activer un mode d’essai temporaire pour tester les fonctions soumises à une licence. Le serveur Web affiche en outre une vue d’ensemble complète de toutes les fonctions soumises à une licence. Les navigateurs Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome et Safari sont particulièrement adaptés à un affichage optimal sur tous les terminaux ayant accès à Internet. La navigation s’effectue par menus ou fil d’Ariane.
En couplant en parallèle les Active Line Modules (ALM) du Sinamics S120, vous pouvez désormais rester sur le format Booksize jusqu’à une puissance nominale de 228 kW sans nécessité de basculer sur le format Châssis. Pour les machines exigeant une dynamique élevée, le couplage en parallèle d’ALM de 55 kW permet en outre d’atteindre une puissance crête supérieure à celle fournie par un ALM individuel de 120 kW. Le jeu de barres interne de faible encombrement peut être utilisé pour les échanges d’énergie en agençant de manière appropriée les composants du circuit intermédiaire. Il est possible de coupler en parallèle deux ALM de 55, 80 et 120 kW. Ceci est à présent possible avec la nouvelle version V5.2 du SINAMICS S120.
For this press release
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse :www.siemens.com