Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release08 octobre 2019Digital IndustriesSiemens France
Une boîte de jonction numérique pour une transparence accrue dans la surveillance et le diagnostic du pesage
Grâce à
la connexion directe entre l’unité de commande et l’électronique de pesage Siwarex
WP, le diagnostic des pesons est immédiat, ce qui permet de simplifier et d’accélérer
la maintenance et de réduire les temps d’arrêt. Pour éviter les mesures
imprécises ou erronées, les modules de pesage doivent fonctionner avec
précision. Une transparence totale sur l’état des appareils est donc requise.
La boîte de jonction Siwarex DB offre la possibilité de raccorder jusqu’à quatre
pesons à une balance, apportant ainsi la flexibilité nécessaire pour configurer
le système. La surveillance individuelle de chaque peson raccordé constitue une
nouveauté. Les états de défaut, lié à une rupture de fil ou une surcharge, par
exemple, peuvent ainsi être détectés et éliminés de manière ciblée, ce qui
simplifie l’assistance technique. Avec la boîte de jonction Siwarex DB,
l’utilisation du multimètre appartient désormais au passé. Siwarex DB peut en
outre être utilisé dans les applications de pesage industriel les plus diverses,
qu’il s’agisse du contrôle de niveau, du pesage de silos ou du pesage de
trémies.
Il est possible de
raccorder la boîte de jonction directement
à une CPU de l’automate S7-1200 à travers le module de pesage Siwarex WP231. Avec
une périphérie décentralisée Simatic ET 200SP, il est recommandé d’utiliser un
module de pesage Siwarex WP321. La communication directe entre Siwarex et
Simatic réduit le temps de mise en service. Si une compensation de hauteur est requise lors de la mise en
service, la charge de chaque peson est immédiatement visualisée à l’aide de
l’électronique de pesage Siwarex WP.
La boîte de jonction numérique
Siwarex DB peut équiper les installations existantes rapidement et en toute
simplicité. Si une application fait appel à une solution analogique Siwarex JB,
il suffit de la remplacer par une boîte de jonction Siwarex DB (avec les mêmes
dimensions) et de raccorder la nouvelle boîte aux câbles existants. Autre
avantage pour l’utilisateur : les modes d’utilisation habituels de
l’électronique de pesage Siwarex et du Simatic restent les mêmes.
For this press release
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Présent dans le monde entier, le groupe Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 6,1 milliards d’euros. Fin septembre 2018, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 379 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.