Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release14 juin 2019Gas and PowerSaint-Denis
Tunisie : Inauguration de la sous-station 225 kV de Sousse réalisée par Siemens pour le compte de la STEG (Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz)
L’inauguration du poste de Sousse s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du réseau de transport d’électricité du XIIème Plan pour lequel Siemens a réalisé clés en main cinq sous-stations Haute Tension à contrôle-commande numérique.
Le poste de Sousse, le 23ème poste blindé d’envergure réalisé par Siemens en Tunisie, assurera l’évacuation de l’énergie produite par trois centrales à cycle combiné d’une puissance de 1,2 GW, représentant près du quart de la puissance installée en Tunisie. Cette sous-station est ainsi située au cœur du réseau d’électricité, sur une artère névralgique du transport d’énergie tunisien conçu par la STEG pour répondre aux contraintes d’exploitation les plus exigeantes.
A l’occasion de cette inauguration, M. Moncef Harrabi, Président Directeur Général de la STEG a déclaré : « Je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter tous les intervenants directs et indirects ayant contribué à la réalisation de ce projet névralgique. Je félicite particulièrement Siemens qui a déjà réalisé depuis une vingtaine d’années 22 postes blindés de dernière technologie en Tunisie, présentant souplesse d’exploitation, grande fiabilité et besoins de maintenance réduits ».
Le poste de Sousse a été conçu dans le but de renforcer le réseau de transport d’électricité de la STEG, de répondre aux contraintes d’exploitation les plus exigeantes et de garantir une alimentation électrique fiable dans le pays.
Il est équipé d’un double jeu de barres à courant nominal pouvant atteindre 4 000 A et composé de 25 travées haute tension dont deux couplages, deux tronçonnements de barres et sept arrivées de lignes 225 kV, ce qui en fait un outil performant apportant une grande souplesse d’exploitation et de répartition de la charge. Ces 25 travées ont su s’intégrer dans une surface réduite (1 000 m², soit environ le trentième de la surface nécessaire pour une technologie classique).
Pour Elyes San Haji, CEO de Siemens Gas and Power France : « Par notre contribution d’une vingtaine d’années à travers les différents plans d’aménagement successifs, puis la réalisation de la sous-station 225 kV de Ghannouch et aujourd’hui l’inauguration d’une des plus importantes sous-stations du continent africain, Siemens démontre sa volonté de renforcer son engagement en Tunisie afin de permettre au pays un approvisionnement en énergie fiable et sûr ».
Ce nouveau poste 225 kV remplace un poste conventionnel 150 kV de technologie AIS (à isolement dans l’air), vieillissant, saturé et insuffisamment dimensionné pour garantir la fiabilité de l’alimentation électrique.
Une équipe projet composée de 45 personnes repartie entre notre centre de compétence basé en France et notre succursale en Tunisie a œuvré pour mener à bien ce projet.
Par ailleurs, dans le cadre du plan d’aménagement, Siemens réalisé près de 45% de l’activité localement, faisant appel à de nombreux sous-traitants tunisiens. Si la plupart des études électriques, et la fourniture d’équipements non produits en Tunisie ont été importés, les études Génie civil, la construction, la réalisation des armoires de tout type, les câbles Basse et Moyenne Tension, les lots courant fort et faible (éclairage, détection incendie, vidéosurveillance, ponts roulant…), le montage électromécanique et les essais ont, quant à eux, été approvisionnés et exécutés sur le territoire tunisien.
For this press release
Siemens Gas and Power (GP) est un acteur mondial de premier plan dans le secteur de l’énergie qui permet à ses clients de répondre à la demande en constante évolution. GP dispose d’une vaste compétence couvrant l’ensemble de la chaîne de création de valeur et d’un portefeuille complet unique destiné aux fournisseurs d’électricité, aux producteurs d’électricité indépendants, aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution et aux entreprises de la filière pétrole et gaz. Ses produits, solutions et services permettent l’exploitation, le traitement et le transport de pétrole et de gaz, mais aussi la production d’électricité dans des centrales ou des unités de production décentralisées, et le transport d’électricité. Sise à Houston (États-Unis) et forte d’un effectif de plus de 64 000 salariés dans plus de 80 pays, Siemens Gas and Power opère dans le monde entier. Depuis déjà plus de 150 ans, l’entreprise fait figure de leader de l’innovation dans le secteur de l’énergie.