Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release01 avril 2019Digital IndustriesSiemens France
Simit V10.1 – Plus d'ouverture pour une simulation encore plus intégrée
Non seulement Simit permet de vérifier en détail les applications d’automatisation grâce à la mise en service virtuelle, mais elle offre également à l’opérateur ou au directeur de la production un environnement de formation réaliste avant même la mise en service réelle. Différents modes de fonctionnement peuvent être simulés de manière dynamique et mémorisés pour être analysés ultérieurement.
Compte tenu de l’utilisation d’interfaces standardisées, l’ouverture système offerte par Simit permet d’échanger ou d'intégrer les informations encore plus facilement, complètement et efficacement. L’échange de données est standardisé sur la base du protocole de communication OPC Unified Architecture (OPC UA). De plus, une interface dédiée permet d'intégrer la Plateforme de modélisation avancée des procédés gPROMS, développée par Process Systems Enterprise (PSE).
Conséquence de cette plus grande ouverture, dans la version 10.1, il est également possible d'intégrer des modèles d’autres outils de simulation sous la forme de Functional Mock-up Units (FMU), via l’interface FMI (Functional Mock-up Interface). L'optimisation spécifique du processus technique, y compris pendant la phase d’exploitation du système, est soutenue par l’intégration de la plateforme gPROMS de PSE avec Simatic PCS 7. La palette d’utilisations opérationnelles des modèles inclut des applications de suivi, de capteurs logiciels, de contrôle prédictif et d'optimisation.
Pour une simulation réactive, Simit version 10.1 offre la possibilité de répartir les simulations sur plusieurs processeurs puissants. Cela signifie que des machines entières peuvent être validées virtuellement en temps réel, avec des modèles mécatroniques et des modèles comportementaux pour les actionneurs et les capteurs simulés ainsi que pour les applications d’automatisme synchronisées, émulées et finalement testées. La Simit Unit prend désormais en charge également la fonction de sécurité intégrée pour les i-Devices sur Profinet pour les domaines liés à la sécurité et où le temps est un facteur important. La simulation réaliste garantit une mise en service plus rapide avec moins de risques.
La version 10.1 du logiciel de simulation Simit prend en charge le système établi de contrôle des procédés Simatic PCS 7 et le nouveau système de contrôle de Siemens Simatic PCS neo basé sur la technologie Web. Les toutes dernières fonctions des périphéries d’automatisation Simatic ET 200SP HA et la Simatic Compact Field Unit (CFU) peuvent également être simulées. Avec Simit version 10.1, Siemens offre également un nouveau concept d’octroi de licences pour une émulation avantageuse de l’automate Simatic S7-300.
Siemens a ajouté de nombreuses fonctionnalités à sa plateforme de simulation Simit destinée à la mise en service virtuelle et à la formation des opérateurs. Les nouvelles fonctions de la version 10.1 améliorent la simulation des applications d’automatisation grâce à la réutilisation de divers modèles de simulation spécifiques au domaine pendant tout le cycle de vie des systèmes de production manufacturières et des industries des procédés.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com