Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02 juillet 2020Digital IndustriesSiemens France
Siemens propose une nouvelle solution pour optimiser la gestion de réseaux.
Le nouveau Sinec INS (Infrastructure Network Services)
est un logiciel de gestion de services réseau centralisés. Il offre à ses
utilisateurs une vue d’ensemble rapide et claire de tous les services réseau via
une interface utilisateur unique. L’outil offre des services réseau courants spécifiquement
adaptés aux technologies opérationnelles (OT). Grâce à Sinec INS, ces
technologies opérationnelles peuvent créer un réseau autonome, indépendant des
services IT. Ce réseau peut, par exemple, être hébergé dans un centre de
données OT. Il inclut différents serveurs : DHCP (gestion d’adresses IP),
Syslog (service de journaux d'événements), NTP (synchronisation
d’horloge sur le réseau), Radius (centralisation des données d’authentification)
et TFTP (mise à niveau du firmware sur les composantes réseau).
Le nouvel outil de mise en service du réseau Sinec PNI
(Primary Network Initialization) permet l’initialisation simple et rapide des
composantes réseau Scalance et Ruggedcom. Les automates / les CPU (unités
centrales) peuvent également être initialisés grâce à cet outil. L’ajout de
l’outil Sinec PNI à la gamme Sinec permet de bénéficier d’une solution
d’initialisation simple et d’assurer la disponibilité des composantes du
réseau.
Ces deux nouveaux outils complètent le système de
gestion de réseaux Sinec NMS (Network Management System). La nouvelle version V1.0
SP1 permet d’utiliser le logiciel pour la gestion de la sécurité des réseaux - gestion
du pare‑feu et translation d’adresses (NAT) - avec des règles spécifiques pour
chaque appareil, ainsi que pour la configuration de l’infrastructure réseau et
du serveur Syslog. Les composants du pare‑feu peuvent être configurés en toute
simplicité à partir d’une interface centrale. Le logiciel Sinec NMS permet de
disposer d’une documentation locale du réseau via Audit Trail qui enregistrent
automatiquement l’activité de l’utilisateur avec horodatage. Les entrées
consignées dans le journal d’audit peuvent ainsi être retracées sans problème,
ce qui représente une économie de temps et d’énergie considérable lors de la
recherche d’erreurs et permet une vérification simple de la sécurité de la
révision des données. En cas d’analyse plus poussée, les données du journal
d’audit peuvent être transmises à un serveur central via l’interface Syslog dans
Sinec NMS (en tant que client Syslog). En outre, la version Sinec NMS V1.0 SP1
peut être utilisée pour surveiller, gérer et configurer de manière centralisée
des dizaines de milliers d’appareils sur des réseaux distincts, de taille et de
segmentation variables.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 170 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Présent dans le monde entier, le groupe Siemens opère dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse détenue majoritairement par Siemens AG, Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 385 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.