Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 juillet 2022Smart InfrastructureParis
Siemens étend sa gamme de thermostats RDG200 avec de nouvelles fonctions de surveillance et de régulation de la qualité d'air (CO2)
Les thermostats RDG200 produits par Siemens Smart Infrastructure proposent désormais des modèles équipés d'un capteur de CO2 intégré et de fonctions de régulation. Ils permettent de surveiller et d'ajuster la qualité de l'air intérieur afin de garantir en continu un air climatisé sain pour les occupants du bâtiment, tout en maintenant un fonctionnement efficace. Lorsque la qualité de l'air se détériore en raison de l'augmentation de la concentration de CO2, le système de ventilation s’ajuste automatiquement et produit davantage d’air frais.
Le thermostat du système peut être intégré dès la conception dans les
systèmes Synco et Desigo de Siemens ou dans n’importe quel système tiers grâce
à sa capacité de communication KNX ouverte. Par ses nouvelles fonctions CO2,
le RDG200 assure non seulement une ventilation adéquate lorsque l’espace est
occupé, mais il réduit également la ventilation lorsque la concentration de CO2
est faible. Un large éventail d'applications préchargées offre une multitude
d'options pour une automatisation durable et économe des locaux. L'affichage à
l'écran informe l'utilisateur du bâtiment sur l'état actuel de concentration du
CO2 dans la pièce. La fonction « GreenLeaf » sensibilise
l'utilisateur et le responsabilise pour utiliser l'espace de la manière la plus
économe en énergie possible.
Selon une étude de l’Agence américaine pour la protection de
l'environnement (EPA), une mauvaise ventilation serait à l'origine de plus de
50 % de tous les congés maladie, et une mauvaise qualité de l'air intérieur
diminue sensiblement les performances au travail. En outre, la pandémie a
sensibilisé à l'importance de la qualité de l'air intérieur dans les bureaux,
mais aussi dans les bâtiments tels que les écoles et les universités.
Des thermostats adaptés à tous les besoins des bâtiments
Siemens propose un large choix de gamme de thermostats allant des simples
thermostats d'ambiance mécaniques et numériques simples pour la régulation de
base de la température ambiante aux thermostats avancés et communiquant pour
l'intégration dans les systèmes d'automatisation des bâtiments. Grâce à leurs
sorties polyvalentes, les thermostats RDG200 couvrent la plupart des besoins
d'installation, y compris le chauffage et le refroidissement, les
ventilo-convecteurs et les applications universelles. Les thermostats compacts
tout-en-un, dotés d'un grand écran et de capteurs multifonctionnels intégrés,
sont faciles à installer, à mettre en service, et permettent de déployer des
solutions rentables d'automatisation des bâtiments.
« Avec cette nouvelle
offre, notre gamme de thermostat communiquant KNX RDG200 répond à un besoin
grandissant de mesurer la qualité d’air des bâtiments et d’améliorer le
bien-être des occupants. Ils sont très simples à mettre en œuvre, comme par
exemple avec l’application NFC PCT Go. L’interface simple et intuitive permet à
n’importe quel utilisateur de comprendre et gérer facilement l’environnement de
la pièce »
Gabriel Bidault, Product Manager chez Siemens
For this press release
Follow us on Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 70 400 salariés dans le monde.