Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release17 mars 2020Smart InfrastructureFrance
Siemens présente Desigo CC V4.1, la plateforme de gestion des bâtiments, qui relie les bâtiments, les personnes et les applications
Gamme Desigo CC Compact
Desigo CC Compact se décline en trois éditions logicielles, axées sur des corps de métier différents et sur les bâtiments de taille petite à moyenne pour répondre aux besoins des clients. De plus, les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi différentes versions logicielles en fonction de leur domaine d’activité. Le logiciel Desigo CC Compact, pour l’automatisation du bâtiment par exemple, permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs projets axés sur le CVC. La seconde édition logicielle de Desigo CC Compact pour la gestion du risque est un outil précieux dans le développement de mesures anti-incendie et de sécurité. Desigo CC Compact pour les applications électriques facilite des opérations efficaces pour les électriciens installateurs via l’importation automatique de projets Engineering Tool Software (ETS) et l’intégration KNX native.
Connectivité et ergonomie améliorées
Desigo CC V4.1 permet une intégration rapide de sous-systèmes, tels que les nouveaux modules d’extension de connectivité pour KNX via IP et M-bus TCP/IP, en plus des modules BACnet, OPC, Modbus et SNMP déjà disponibles. Grâce à un jeu de bibliothèques, il est possible de connecter et de représenter des appareils courants d’automatisation de bâtiments au moyen de modèles graphiques dédiés. Cette méthode procure des avantages concrets dans plusieurs applications, comme la surveillance des éclairages et des compteurs, et contribue à simplifier l’ingénierie. De plus, Desigo CC propose un nouveau client web en HTML5, appelé Flex Client, disponible sur des appareils comme les ordinateurs portables et les tablettes fonctionnant avec un tout système d’exploitation et navigateur. Les utilisateurs disposent désormais d’une interface tactile directe élargissant le champ des possibles en matière d’environnement d’utilisation. Outre ces innovations, Desigo CC V4.1 est équipé du module Building Information Modeling (BIM). Il fournit une visualisation directe d’un bâtiment avec des valeurs en temps réel, des modèles 3D et des vues à 360° permettant de contrôler chaque étape de l’automatisation d’un bâtiment. À tout moment, les utilisateurs peuvent accéder aux données des balises de géolocalisation et des fiches de données des produits.
Module Powermanager pour un système à efficience énergétique
La nouvelle version de la plateforme de gestion de bâtiment est équipée du module Powermanager afin de gérer la consommation, la qualité de l’alimentation et la stabilité des systèmes d’énergie. L’ajout de ce module permet de repérer et d’anticiper simplement le besoin d’action grâce à ses tableaux de bord associés à une fonction d’alerte. Outre le module Powermanager, Desigo CC V4.1 possède une nouvelle application cloud intuitive permettant aux exploitants de contrôler les alertes et événements de plusieurs bâtiments et d’y réagir.
Téléchargez le communiqué de Presse
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse, Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec 7 100 collaborateurs, 11 sites industriels et 19 sites de R&D et d’ingénierie, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros dont 28 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France