Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release27 mars 2023Siemens MobilityParis
Siemens Mobility remporte deux contrats Optiboard pour les métrobus de la Métropole Rouen Normandie et Métro-Montego au Portugal
Siemens Mobility a remporté deux contrats pour
équiper de son système d’assistance à la conduite Optiboard les
flottes zéro émission de bus autonomes de haute capacité de la Métropole Rouen
Normandie, d’une part, et, d’autre part, pour la communauté d’agglomérations de
Coimbra, Miranda do Corvo et Lousã.
En sa qualité d’autorité organisatrice des
transports, la Métropole Rouen Normandie a exercé ses trois options pour
acheter à la société Ebusco, pionnier et leader dans le développement de bus
électriques, une flotte composée 76 bus Ebusco 3.0 de 18 mètres de long.
Equipés du système de guidage optique Optiboard de Siemens
Mobility, ces bus transporteront les passagers sur les lignes à haut niveau de
service du réseau TEOR.
Au Portugal, Metro Mondego, exploitant du réseau
de Metrobus des municipalités de Coimbra, Miranda do Corvo et Lousã, a, quant à
elle, commandé à la société Energia Fundamental, basée à Porto, une flotte de 35
metrobus électriques de 12 et 18mqui seront également équipés du système d’aide
à la conduite Optiboard.
Le système Optiboard est un système
d’aide à la conduite conçu pour permettre au bus de suivre avec précision une
trajectoire idéale peinte sur la chaussée grâce à une caméra située à l’avant
du bus. Les données recueillies sont analysées pour permettre au véhicule d’adapter
sa vitesse et d’accoster automatiquement au plus près des quais des stations à
chaque arrêt. Il répond ainsi aux attentes d’accessibilité de tous les
voyageurs, et tout particulièrerment les personnes à mobilité réduite, les passagers
avec poussettes et les seniors. Grâce à cet accès de plain-pied, il n’est pas
nécessaire d’utiliser une rampe mobile, ce qui réduit significativement la
durée d’échange des flux voyageurs en station et rend le service de bus plus
performant.
Nous
sommes ravis de la confiance que nous accordent les sociétés Ebusco, en France,
et Metro Mondego, au Portugal, toutes deux leaders dans le développement de bus
électriques, en choisissant notre système Optiboard pour équiper
leurs bus à haut niveau de service. La technologie Optiboard, qui permet
d’éviter tout contact avec le quai, assure une conduite et un accostage très souple,
garantissant aux voyageurs des trajets confortables et une accessibilité sans
égal. Le système offre au conducteur une assistance à la conduite autonome et
garantit une lacune inférieure à 5 cm aux quais. Il est ainsi plus disponible
pour veiller à l’environnement de son véhicule ce qui renforce la sécurité et
le confort pour les passagers",
a déclaré Denis Marchand, Responsable de l’activité Optiguide de Siemens Mobility France.
Siemens Mobility SAS est une entité juridique indépendante de Siemens AG, groupe technologique d’envergure mondiale. Leader des solutions de transport depuis 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans tous les domaines clé de son portefeuille : le matériel roulant, les automatismes de conduite et l’électrification ferroviaires, et les prestations de service et de maintenance associées. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de transport du monde entier de rendre leurs infrastructures intelligentes, d’accroître durablement la valeur de leur offre de transport tout au long du cycle de vie, d’améliorer le confort passager et d’assurer la disponibilité de leurs réseaux. Au 30 septembre 2021, date de clôture du dernier exercice, Siemens Mobility a réalisé un chiffre d’affaires de 9,2 milliards d’euros et emploie 39.500 collaborateurs dans le monde. En France, Siemens Mobility emploie près de 800 salariés sur les sites de Châtillon, Toulouse et Lille. www.siemens.com/mobility