Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release28 juin 2021Digital IndustriesSaint-Denis
Siemens met à disposition son premier routeur 5G industriel
Déploiement réussi de prototypes pour réseaux 5G privés
Outre la connexion aux
réseaux publics, le Scalance MUM856-1 prend également en charge l’intégration
aux réseaux locaux privés 5G de campus. Siemens teste actuellement ce cas
d’application dans son propre Showroom et Centre d’essai automobile avec un
prototype de réseau 5G autonome basé sur des composants Siemens. L’infrastructure 5G déployée ici se compose d’un cœur 5G, d’une unité
distribuée et de plusieurs unités radio. Siemens a également installé un
autre prototype d’infrastructure 5G privée dans son
usine d’Amberg et est en train d’équiper son usine de Karlsruhe.
Siemens s’appuie là aussi exclusivement sur des produits et solutions
développés sous sa propre responsabilité. Siemens met par ailleurs en œuvre,
dans l’un des halls d’exposition de la Deutsche Messe AG à Hanovre, une
technologie de réseau privé pour un réseau de campus 5G axé sur les
applications industrielles. Ce réseau 5G privé sera opérationnel dès le début
du mois de septembre. Utilisé par les exposants pendant les horaires des
salons, il pourra également servir aux entreprises à la réalisation de tests et
d’essais sur le terrain en dehors des horaires des salons.
Informations générales :
Outre le besoin de
connectivité sans fil locale, il existe dans l’industrie une demande croissante
en matière d’accès à distance aux machines et installations éloignées. Dans ces
cas, la communication s’opère généralement sur de longues distances. Les
réseaux mobiles publics permettent d’accéder à des systèmes très éloignés
situés, par exemple, dans d’autres pays. Ils autorisent également les
techniciens de maintenance à se connecter aux machines à entretenir lors de
leurs déplacements. Les réseaux publics 5G représentent donc l’un des piliers
des solutions d’accès et de maintenance à distance. Dans les zones urbaines,
ils peuvent, par exemple, être utilisés pour fournir aux utilisateurs de très larges
bandes passantes à l’aide de petites cellules radio et de hautes
fréquences. Dans les zones rurales, ils font
appel à des fréquences plus basses, car les cellules radio doivent couvrir de
plus grandes surfaces. C’est surtout à la périphérie des cellules radio, par
exemple avec le LTE ou l’UMTS, que l’on constate généralement des pertes
massives en termes de bande passante et de stabilité des connexions de communication.
Or, c’est précisément dans ces zones reculées qu’on a besoin d’une transmission
stable à large bande pour la transmission vidéo ou la maintenance à distance,
par exemple de stations de traitement des eaux. Les technologies radio
innovantes de la 5G assurent une bande passante nettement plus large à la
périphérie des cellules radio ainsi qu’une augmentation des débits de données
moyens au sein des cellules radio. Le routeur a été présenté pour la première
fois en novembre dernier lors du salon SPS 2020 - https://sie.ag/39bOwoy
Avec le Scalance MUM856-1, Siemens met à disposition son premier
routeur 5G industriel. L’appareil connecte les applications industrielles
locales aux réseaux mobiles publics 5G, 4G (LTE) et 3G (UMTS).
Ce communiqué et des photos de presse sont disponibles à l’adresse : https://sie.ag/3gjF6sX Plus d’informations sur ce sujet à l’adresse : https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/5g/5g-router-scalance-mum.html Plus d’informations sur Siemens@Achema Pulse à l’adresse : www.siemens.com/achema
Ce communiqué et des photos de presse sont disponibles à l’adresse : https://sie.ag/3gjF6sX Plus d’informations sur ce sujet à l’adresse : https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/5g/5g-router-scalance-mum.html Plus d’informations sur Siemens@Achema Pulse à l’adresse : www.siemens.com/achema
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com.