Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release04 mars 2021Smart InfrastructureVélizy
Siemens lance l’une des stations de recharge à haute puissance les plus efficientes actuellement disponibles sur le marché

« Avec sa conception évolutive et sa capacité de charge dynamique, cette nouvelle gamme des SICHARGE D représente un grand pas en avant pour relever les challenges de l’eMobilité. Nos clients peuvent compter sur nous pour développer des projets de stations de recharge à haute puissance pour véhicules électriques, voitures et camions »,
explique
Olivier Delassus, directeur France de la division eMobility de Siemens Smart Infrastructure.
« C’est aussi l’une des stations de recharge compacte les plus efficientes actuellement sur le marché, avec multiples points de charge en gestion dynamique. C’est un facteur de taille si on considère que le développement de la mobilité durable demande une gestion minutieuse du peu de ressources que nous utilisons. »
« C’est aussi l’une des stations de recharge compacte les plus efficientes actuellement sur le marché, avec multiples points de charge en gestion dynamique. C’est un facteur de taille si on considère que le développement de la mobilité durable demande une gestion minutieuse du peu de ressources que nous utilisons. »
Avec son efficience constante supérieure à 95,5 % et des pics atteignant les 96 %, la nouvelle
Sicharge D garantit que la quasi-totalité de l’électricité générée est transmise aux véhicules qui en ont besoin. Cela se traduit pour les clients par une
réduction des coûts d’exploitation. La borne a par ailleurs été conçue pour anticiper les évolutions technologiques à venir : même si les capacités de charge de la plupart des véhicules sont aujourd’hui limitées, la puissance de charge ira en s’accentuant et les plages de tension demandées seront de plus en plus importantes.
Ainsi, la Sicharge D affiche une puissance de charge évolutive pouvant atteindre 300 kW, par le biais d’améliorations plug-and-play. La borne gère déjà les tensions comprises entre 150 et 1 000 volts (V) et les courants jusqu’à 1 000 ampères (A) sur toutes les prises en courant continu (CC). Elle est donc capable de prendre aussi bien en charge les futurs véhicules alimentés par des batteries de 800 V que les taux de chargement de plus faible tension utilisés par la plupart des véhicules actuels.
Avec le nombre de véhicules électriques en circulation en très forte augmentation, les investissements dans les infrastructures adaptées restent encore trop limités. La Sicharge D peut être connectée à un ou deux points de charge externes, ce qui permet aux clients d’adapter leurs investissements en fonction de la demande. Par défaut, la borne est équipée de deux prises CC et d’une prise CA logées dans un espace réduit qui simplifie au maximum l’installation, avec possibilité de charger 3 véhicules en parallèle. Avec les extensions en points de charge externes à la borne principale, la station peut charger jusqu’à 5 véhicules en parallèle.
La nouvelle borne combine toutes ces caractéristiques avec une capacité de charge dynamique. Cela signifie qu’elle comptabilise la demande en énergie de chaque véhicule branché et qu’elle adapte de manière optimisée le processus de charge à la technologie de la batterie des véhicules et à l’état de la charge. Les véhicules branchés reçoivent toute l’énergie dont ils ont besoin sans intervention humaine.
Un écran de 24 pouces a été intégré à l’appareil pour en faciliter l’utilisation. Il est ajustable en hauteur, et permet aux personnes en situation de handicap d’utiliser la borne Sicharge D sans difficulté. Cet écran ouvre de nombreuses possibilités de communication et d’affichage.
Ainsi, la Sicharge D affiche une puissance de charge évolutive pouvant atteindre 300 kW, par le biais d’améliorations plug-and-play. La borne gère déjà les tensions comprises entre 150 et 1 000 volts (V) et les courants jusqu’à 1 000 ampères (A) sur toutes les prises en courant continu (CC). Elle est donc capable de prendre aussi bien en charge les futurs véhicules alimentés par des batteries de 800 V que les taux de chargement de plus faible tension utilisés par la plupart des véhicules actuels.
Avec le nombre de véhicules électriques en circulation en très forte augmentation, les investissements dans les infrastructures adaptées restent encore trop limités. La Sicharge D peut être connectée à un ou deux points de charge externes, ce qui permet aux clients d’adapter leurs investissements en fonction de la demande. Par défaut, la borne est équipée de deux prises CC et d’une prise CA logées dans un espace réduit qui simplifie au maximum l’installation, avec possibilité de charger 3 véhicules en parallèle. Avec les extensions en points de charge externes à la borne principale, la station peut charger jusqu’à 5 véhicules en parallèle.
La nouvelle borne combine toutes ces caractéristiques avec une capacité de charge dynamique. Cela signifie qu’elle comptabilise la demande en énergie de chaque véhicule branché et qu’elle adapte de manière optimisée le processus de charge à la technologie de la batterie des véhicules et à l’état de la charge. Les véhicules branchés reçoivent toute l’énergie dont ils ont besoin sans intervention humaine.
Un écran de 24 pouces a été intégré à l’appareil pour en faciliter l’utilisation. Il est ajustable en hauteur, et permet aux personnes en situation de handicap d’utiliser la borne Sicharge D sans difficulté. Cet écran ouvre de nombreuses possibilités de communication et d’affichage.