Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 novembre 2020Digital IndustriesSaint-Denis
Siemens et son partenaire Greenmot livrent un banc de tests de forte puissance pour véhicules agricoles
Des essais de précision hautes performances
Greenmot est un centre d’essais basé en région lyonnaise depuis sa création en 2010. La société est spécialiste de l’instrumentation et des essais sur systèmes de propulsion et gère quatre cellules climatiques qui reproduisent des conditions d’environnement réalistes : chaud (+ 55° C), froid (- 49° C), vent et ensoleillement. La particularité de Greenmot est de pouvoir adapter son instrumentation aux véhicules ou équipements à tester et de programmer les essais en fonction du résultat recherché. Pour cela, l’entreprise conçoit, en interne, différents bancs d’essais aussi bien pour son propre usage que pour des clients en externe. Le partenariat initié dès 2011 pour la conception du premier banc d’essais pour véhicule léger s’est poursuivi de manière régulière avec Siemens, seul fournisseur identifié pour fournir le matériel électrotechnique de haute performance dont a besoin GREENMOT. Pour cette raison, Greenmot et
Siemens regroupent de nouveau leurs expertises sur la conception d’un banc
connecté destiné à mettre au point les systèmes de transmission en dynamique.
Grâce aux expertises combinées des deux industriels, ce banc atteint les
contraintes techniques de haute technologie exigées par le client final.
Un banc d’essais techniquement adapté
Le banc d’essais développé par
Greenmot et Siemens répond à un cahier des charges spécifique. Il doit en effet
être capable de supporter des couples très importants et une mise en œuvre
d’inertie et de réactivité très faibles.
Pour répondre à cet impératif, Siemens a proposé une solution avec deux
moteurs-couples 1FW3 accouplés mécaniquement et électroniquement à chaque roue
du véhicule à tester. Le pilotage est assuré par les nouveaux châssis SINAMICS S120-2
de
Siemens qui possèdent une grande capacité et qui garantissent une fiabilité
maximale.
C’est notamment la nouvelle
conception des châssis SINAMICS S120-2 qui a permis de répondre aux
contraintes mécaniques et aux exigences techniques du nouveau banc d’essais de
Greenmot. Ces châssis sont en effet optimisés mécaniquement et électriquement
dans le but spécifique de maximiser leur disponibilité et leur fiabilité
opérationnelle.
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.