Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release03 février 2021Digital IndustriesSaint-Denis
Siemens et son partenaire DV GROUP procèdent au rétrofit d’un des plus gros bancs d’équilibrage Rotor pour le secteur de l’énergie
Partenaires depuis plusieurs années, Siemens et DV GROUP, expert en Ingénierie,
Maintenance et Contrôle, ont été choisis par un acteur majeur du secteur de
l’énergie, fabricant et fournisseur d’équipements pour les centrales
nucléaires. L’objectif principal du projet était le suivant : pallier
l’obsolescence des variateurs et le poste de contrôle / commande, installés sur
un des plus gros bancs d’équilibrage existant à l’heure actuelle. Pour répondre
à des contraintes et spécificités technologiques importantes, DV GROUP a mis en
place une solution 100 % Siemens qui permet aujourd’hui à leur client de
reprendre la main sur son installation et de lui offrir une plus grande
sérénité quant à la maîtrise et à la fiabilité de son matériel.
Procéder au retrofit d’un banc d’équilibrage à la technologie obsolète
Siemens et DV GROUP ont donc été
sollicités afin de remplacer les variateurs et le poste de commande d’un imposant
banc d’équilibrage, utilisé pour valider la fabrication et la maintenance d’alternateurs
et turbines de centrale nucléaire. Parmi les particularités de ce banc d’essai
on trouvera notamment : - 1 moteur de
4 MW fonctionnant en courant continu, - Un pont de puissance à Thyristors pilotés par
un système de régulation déporté Ainsi, l’enjeu majeur pour le
client était de remplacer ses drives et automates anciens par une nouvelle
technologie, afin d’assurer la pérennité et la fiabilité de son installation
Une solution Siemens intégrée par DV GROUP
Pour répondre à cette
problématique, DV GROUP et Siemens ont mis leurs compétences en commun afin de proposer
une solution composée de trois variateurs 6RA80, d’un automate S7-1500 et d’une
supervision WinCC. Une installation 100 % Siemens permettant d’offrir plus de
cohérence dans l’architecture du matériel. Pour pouvoir piloter le moteur en
courant continu tout en supportant sa puissance importante, Siemens a remplacé
les anciens variateurs et leur système de régulation par un ensemble de trois
nouveaux variateurs 6RA80 (950V, 2200A) qui présentent l’avantage d’intégrer
toute la partie régulation. Grâce à la mise en œuvre d’une gestion
maître/esclaves des trois variateurs, la continuité des essais est assurée même
en cas de dysfonctionnement sur l’un des modules de puissance, y compris le
maître, offrant ainsi une disponibilité accrue. Les variateurs sont par
ailleurs dotés d’entrées STO plus sécuritaires. La supervision est quant à elle assurée par deux postes de supervision
WinCC. Ceux-ci permettent l’archivage et l’analyse des données de chaque session
d’équilibrage de rotor. Grâce au monitoring de l’ensemble des informations relatives
au pilotage et au fonctionnement du moteur, le client est désormais capable
d’identifier précisément les causes des problèmes techniques qui peuvent
survenir et ainsi de dépanner beaucoup plus rapidement, voire d’identifier en
amont des signes de fatigue pour procéder à une maintenance prédictive.
Fiabilité et sécurité accrues pour plus d’autonomie
L’une des forces de la solution proposée par Siemens et DV GROUP réside dans la fiabilité et la sécurité renforcée des équipements. En effet, la solution technique repose sur du matériel standard que le client maîtrise en interne. Il facilite ainsi les interventions de maintenance, l’amélioration continue du système et permet de fiabiliser l’intégralité de l’équipement. Aujourd’hui, la mise en place de disjoncteurs 3RW motorisés et cadenassables permet au personnel de maintenance de consigner l’installation en totale autonomie. Ainsi, en passant d’une installation très spécifique à un matériel récent, fiable et plus proche des standards actuels, le client a pu reprendre la main sur son installation.
Un succès qui aboutit à de nouveaux projets
Convaincu par cette première
installation, le client a confié à Siemens et DV GROUP le rétrofit d’un
deuxième banc d’équilibrage de plus petite taille, doté d’un moteur d’1,8 MW.
Les mêmes variateurs 6RA80 seront installés, permettant une interchangeabilité
des modules de puissance entre les deux installations et donc une plus grande
souplesse en termes de maintenance. Cette nouvelle opération doit avoir lieu en
janvier 2021. Le client reconnait que la complémentarité entre les équipes
Siemens et DV GROUP, a été un véritable atout pour mener efficacement les
études puis la concrétisation de ce projet, en dépit des contraintes et
caractéristiques spécifiques inhérentes à l’installation d’origine. Le travail
remarquable fourni par les équipes de DV GROUP va d’ailleurs déboucher sur
d’autres projets et collaborations très prochainement. « La compétence et le
savoir-faire des experts de Siemens et DV GROUP sur une ancienne technologie
telle que le courant continu, couplée à la performance des produits et solutions
installés a été décisive dans notre collaboration avec le client. »
résume Laurent Tavernier, responsable développement de DV GROUP.
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.