Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release18 février 2019Digital IndustriesSiemens France
Siemens et Festo intègrent le convoyeur Multi-Carrier-System au système de transfert Bosch Rexroth
Le Multi-Carrier-System permet l’accélération, le ralentissement ainsi que le positionnement très précis d’un chariot en totale indépendance par rapport aux autres sur une même ligne MCS. Cela permet non seulement de produire différents formats de produits sur une même ligne de production, mais aussi de réduire considérablement les temps de cycle et augmenter la productivité. Les chariots se déplacent en douceur d’une station à l’autre et peuvent être chargés et déchargés de manière flexible. Ils peuvent en outre être intégrés sans problème dans l’intralogistique existante.
La base mécanique du Multi-Carrier-System est fournie par les moteurs linéaires de Festo, qui assurent le déplacement dynamique et le positionnement précis de chariots transportant des charges pouvant peser jusqu’à 50 kg. La commande précise des mouvements et la coordination des différents modules de la machine au sein d’un même système sont réalisées quant à elles grâce à l’ingénierie globale de Siemens et aux fonctionnalités Motion Control intégrées dans les appareils Simotion et Simatic. Quel que soit le secteur industriel ou la taille de l’entreprise, le Multi-Carrier-System peut être aisément intégré dans le cadre d’un processus de transformation numérique de l’entreprise, car les données cinématiques sont déjà disponibles sous forme numérique. Ces données sont directement utilisables pour la programmation de la commande, ce qui réduit les temps de mise en service.
Le système de transfert TS 2plus de Bosch Rexroth est conçu pour le transport de chariots porte-pièces. Il se compose d’unités standardisées qui peuvent être combinées de manière flexible pour former un système complet. Cette conception modulaire permet d’atteindre un degré d’efficacité maximal à un coût raisonnable. La robustesse de l’ensemble des composants assure par ailleurs un haut niveau de sécurité de fonctionnement.
Siemens et Festo présentent un concept innovant d’entraînement et de commande par moteurs linéaires basé sur un système de transfert Rexroth TS 2plus dans lequel a été intégré un Multi-Carrier-System de Siemens et Festo.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse :www.siemens.com