Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release05 octobre 2020Siemens MobilityParis
Siemens équipe de son système OptiboardTM les nouveaux ie Tram d'Irizar e-Mobility pour la ville de Vitoria-Gasteiz en Espagne
Le système de guidage optique
OptiboardTM est conçu pour permettre au véhicule de suivre avec
précision une trajectoire idéale peinte sur la chaussée grâce à une caméra
située à l’avant du bus. Les données analysées permettent d’adapter la vitesse
et d’accoster automatiquement au plus près des quais des stations, et ce, à chaque
arrêt, tout au long du service. Il répond ainsi aux attentes d’accessibilité de
tous, notamment des personnes à mobilité réduite, des poussettes et des
seniors. Cet accès de plain-pied rend superflue l’utilisation d’une rampe
mobile, ce qui réduit la durée d’échange à chaque station et rend le service de
bus plus performant.
« La technologie
OptiboardTM assure également une conduite et des accostages plus
souples, garantissant des trajets sans à-coups. Le système prévient tout
contact avec le quai et offre notamment au conducteur une assistance à la
conduite autonome. Cela lui permet d’être plus disponible pour surveiller
l’environnement de son véhicule et assurer la sécurité et le confort de ses
passagers », a déclaré Denis Marchand, Responsable de l’activité
Optiguide de Siemens Mobility France.
Visant
à développer une mobilité électrique durable à 0 émissions, la nouvelle flotte de bus électriques intelligents
(BEI) de Vitoria-Gasteiz sera composée de sept véhicules de 18 mètres de long
et de six autres véhicules de 12 mètres. Elle sera déployée en remplacement de l’actuelle ligne 2 de transports en commun
de la ville. Longue de 10 km, la ligne desservira ainsi 24 stations, dont
plusieurs points d’intérêt de la ville, tels que l’Hôpital de Txagorritxu, la
gare routière, le siège du Gouvernement basque ou encore le stade de
Mendizorrotza. Après des mises en service d'Optiboard à Rouen, Bologne et Tokyo
cette année, le service commercial du BEI de Vitoria-Gasteiz est prévu pour
2021.
For this press release
Follow us on Twitter
Siemens Mobility SAS est une entité juridique indépendante de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Leader des solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans tous les domaines clé de son portefeuille : le matériel roulant, les automatismes de conduite et l’électrification ferroviaires, les systèmes de gestion du trafic routier ainsi que les prestations de service et de maintenance associées. Avec la digitalisation, Siemens permet aux opérateurs de transport du monde entier de rendre leurs trains et leurs infrastructures intelligentes, d’accroître la valeur ajoutée de leurs produits, d’améliorer l’expérience passager et de garantir un taux de disponibilité du matériel roulant proche de 100 %. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier exercice, l’ancienne division Mobility de Siemens AG a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros et emploie 36 800 collaborateurs.
De plus amples informations sont disponibles sur : www.siemens.com/mobility
Contact
Cécile ROY
Responsable de la communication Siemens Mobility France
150 avenue de la République
92320 Châtillon
France
92320 Châtillon
France
06 15 46 72 48