Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release23 septembre 2019CLC Communications
Siemens développe une nouvelle gamme d’actionneurs de protection solaire
Siemens Smart Infrastructure a mis aupoint une nouvelle gammed’actionneurs de protection solairepermettant de piloter tous les ouvrantsdu bâtiment tels que les stores, porteset fenêtres motorisés, ou les voletsroulants. Les actionneurs N543, baséssur le protocole de communicationKNX, permettent de commander jusqu’à 8 moteurs de stores et s’intègrent dans lessystèmes de Gestion Technique du Bâtiment pour en optimiser l’efficienceénergétique et assurer le confort des occupants.
Une commande optimale des protections solaires
Les nouveaux actionneurs de protection solaireN543 peuvent être associés à une station météopour régler précisément l’orientation des lameset l’ouverture des stores en fonction du soleil.Ainsi, la commande de suivi de la trajectoiresolaire permet de moduler l’inclinaison deslames de stores en fonction de la position dusoleil pour laisser passer une lumière naturellediffuse et éclairer la pièce sans éblouissement. La commande de suivi de l’ombre portéerègle la hauteur des stores pour les positionner de manière à faire pénétrer la lumièredans la pièce sur la distance de son choix.Ces fonctions permettent ainsi d’offrir un ensoleillement naturel et des conditions deluminosités optimales pour améliorer le confort des occupants, mais également limiter laconsommation d’énergie.
De nombreuses fonctionnalités d’automatisation
Les actionneurs N543 offrent par ailleurs des fonctionnalités de commande très souplesdisponibles en mode manuel ou automatique, pour adapter le fonctionnement desprotections solaires à différents scénarios.Le contrôle des ouvrants peut aussi faire l’objet d’une commande forcée. Cela permet parexemple de ne pas altérer les équipements lors de leur entretien ou de leur nettoyage touten évitant d’éventuelles blessures au personnel d’entretien, ou encore de protéger lesstores et auvents en cas d’alarme de vent, de pluie ou de gel.Enfin, les fonctions de diagnostic permettent d’obtenir de nombreuses informations deretour sur la position de la protection solaire, la position de fin de course, le sens dedéplacement, les modes de fonctionnement et les forçages. Toutes ces données peuventêtre affichées sur des appareils d’exploitation et d’affichage afin d’assurer la supervisionde l’ensemble des installations.
Une mise en service simplifiée
Pratiques pour les installateurs et les électriciens, les actionneurs de protection solaireN543 disposent de bornes de connexion ne nécessitant pas d’entretien et permettant unemise en service rapide. Il suffit de dénuder le fil des conducteurs et de l’insérer dans laborne. Les professionnels économisent de cette manière environ une minute surl’installation par câble.Par ailleurs, le dispositif peut détecter et évaluer la position des contacts de fin de coursegrâce à un système d’électronique embarquée, ce qui permet de déclencher un calibrageautomatique des temps de déplacement. Cela évite à l’installeur de devoir leschronométrer et les paramétrer manuellement.
Siemens Smart Infrastructure (SI)* développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui etde demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, lesbâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de laproduction jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leurdéveloppement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI createsenvironments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 71 000 salariésdans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité.Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour lesbâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturièreet l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion deses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et demarchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur depremier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des Diffusion non restreinte Page 3/3solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres deR&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industriefrançaise. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activitéspoursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter@Siemens_France
Contact
CLC Communications
Christelle Grelou, Ingrid Jaunet, Lolita Tcaci
01 42 93 04 04