Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 juin 2020Smart Infrastructure
Siemens collabore à la réalisation d’un campus de datacenters certifié Tier IV
Un datacenter unique en France
Nouvellement arrivé dans l’univers des opérateurs de datacenters en France, Thésée Datacenter construit un bâtiment de 1 000 m2 de salles informatiques situé à Aubergenville (78). Financé par la Caisse des Dépôts et le Groupe Idec, ce projet prévoit l’ouverture du site pour le printemps 2021. Cinq autres bâtiments devraient rejoindre, à terme, ce premier module. Ce bâtiment sera le premier datacenter indépendant en colocation neutre et à être certifié Tier IV en Ile de France, soit le plus haut degré de certification garantissant un site dit « à tolérance de panne ». Une certification particulièrement indiquée pour les datacenters puisqu’elle impose que chaque composant et chaque connexion puissent supporter une panne, une erreur ou un événement imprévu sans affecter l’environnement critique ou les processus informatiques.
C’est dans ce cadre que Siemens a été retenu pour installer une solution permettant d’optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment grâce, notamment, à la régulation automatique des systèmes de refroidissement des salles informatiques 24h/24.
C’est dans ce cadre que Siemens a été retenu pour installer une solution permettant d’optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment grâce, notamment, à la régulation automatique des systèmes de refroidissement des salles informatiques 24h/24.
WSCO : une solution Siemens performante pour 100 % de fiabilité
Les datacenters sont des infrastructures exigeantes qui nécessitent une fiabilité en continu. La solution White Space Cooling Optimization (WSCO) que Siemens a proposé pour ce projet répond aux exigences particulièrement élevées de ce type de structure grâce àl’utilisation de l’intelligence artificielle.
Le fonctionnement des équipements de refroidissement peut représenter jusqu’à 30 % de la consommation énergétique d’un datacenter. Grâce à la solution de Siemens, seuls ceux strictement nécessaires au fonctionnement du datacenter sont sollicités générant ainsi d’importantes économies financières, opérationnelles et énergétiques. L’intelligence artificielle permet par ailleurs une grande réactivité pour pallier les éventuelles surconsommations ou problèmes liés au fonctionnement des infrastructures et garantit ainsi la disponibilité totale des équipements sans aucune interruption.
Pour les datacenters, le seuil de tolérance en termes de température des salles informatiques est un paramètre vital à respecter. La solution WSCO de Siemens est programmée pour réagir de manière automatique à tout événement inattendu : cela permet de résoudre rapidement et efficacement un problème de température ou une panne et minimise les risques de dysfonctionnement des installations.
« La technologie choisie par Siemens offre de nombreux avantages et est particulièrement adaptée aux besoins d’un site tel que celui-ci. La solution WSCO garantit une très grande sécurité, réduit la consommation énergétique et les besoins en maintenance. A terme, cela prolonge la durée de vie des équipements du système de refroidissement », précise Alberto Carpita, Business Development Data Center Efficacité Energétique chez Siemens.
La solution WSCO de Siemens pourra équiper aussi les 5 modules à venir.
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.