Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release28 février 2019Digital IndustriesSiemens France
Sidrive IQ : une efficacité accrue avec le module de connectivité Simotics Connect 400
À l’occasion de la Foire de Hanovre de cette année, Siemens utilisera une application existante (brownfield) pour montrer comment la disponibilité d’une installation pourra être optimisée à l’avenir à l’aide du Simotics Connect 400. Le module de connectivité contient tous les capteurs nécessaires à l’acquisition des données de vibration ou de température du moteur ainsi qu’un module de communication WLAN et une batterie pour assurer un fonctionnement autonome. Le module traite et stocke les données de fonctionnement acquises et les envoie à l’application Sidrive IQ Fleet pour une analyse sur le cloud. Des algorithmes spéciaux génèrent alors des indicateurs de performance clés (KPI) pertinents qui décrivent l’état des moteurs et permettent de déterminer les besoins concrets d’intervention. Les modules peuvent, si nécessaire, être montés ultérieurement sur des moteurs existants pour améliorer leur fiabilité et leur disponibilité et accroître leur rendement.
Sidrive IQ : une offre de digitalisation IoT pour les systèmes d’entraînement
Composante essentielle de l’offre de digitalisation de Siemens, Sidrive IQ ouvre de vastes possibilités d’optimisation IoT (Internet des objets) sur l’ensemble de la chaîne cinématique, de la production à la maintenance. Sidrive IQ MindSphere offre toute une série d’applications et de services personnalisés. Sidrive IQ Fleet s’utilise principalement dans l’industrie des procédés tandis qu’Analyze MyDrives est surtout conçu pour l’industrie manufacturière. Ces deux applications permettent de visualiser, d’analyser et de surveiller les données des entraînements.
L’application Analyze MyDrives de Sidrive IQ permet en outre de surveiller de manière pratique et fiable les états de fonctionnement des variateurs basse tension Sinamics en collectant et en analysant leurs données de fonctionnement. Grâce à la surveillance continue de la consommation d’énergie, du couple et de la fréquence et à la mesure des flux d’énergie, l’utilisateur peut identifier les besoins d’optimisation et de maintenance et prendre les mesures qui s’imposent en temps utile. La réduction des besoins de maintenance à intervalles fixes contribue à augmenter la productivité de la machine et permet d’identifier les potentiels d’économie d’énergie.
Les exploitants d’installations bénéficient ainsi d’une disponibilité accrue. Pour la connexion des systèmes d’entraînement au cloud, Siemens propose différents modules de connectivité pour les variateurs basse et moyenne tension ainsi que pour les moteurs moyenne et haute tension.
Composante essentielle de l’offre de digitalisation de Siemens, Sidrive IQ ouvre de vastes possibilités d’optimisation IoT (Internet des objets) sur l’ensemble de la chaîne cinématique, de la production à la maintenance. Sidrive IQ MindSphere offre toute une série d’applications et de services personnalisés. Sidrive IQ Fleet s’utilise principalement dans l’industrie des procédés tandis qu’Analyze MyDrives est surtout conçu pour l’industrie manufacturière. Ces deux applications permettent de visualiser, d’analyser et de surveiller les données des entraînements.
L’application Analyze MyDrives de Sidrive IQ permet en outre de surveiller de manière pratique et fiable les états de fonctionnement des variateurs basse tension Sinamics en collectant et en analysant leurs données de fonctionnement. Grâce à la surveillance continue de la consommation d’énergie, du couple et de la fréquence et à la mesure des flux d’énergie, l’utilisateur peut identifier les besoins d’optimisation et de maintenance et prendre les mesures qui s’imposent en temps utile. La réduction des besoins de maintenance à intervalles fixes contribue à augmenter la productivité de la machine et permet d’identifier les potentiels d’économie d’énergie.
Les exploitants d’installations bénéficient ainsi d’une disponibilité accrue. Pour la connexion des systèmes d’entraînement au cloud, Siemens propose différents modules de connectivité pour les variateurs basse et moyenne tension ainsi que pour les moteurs moyenne et haute tension.
Équipés de modules Simotics Connect 400, les moteurs basse tension des tailles HA100 et HA450 peuvent surveillés avec l’application Sidrive IQ Fleet basée sur le cloud.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse :www.siemens.com