Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release17 décembre 2020Smart InfrastructureVélizy
Sécurité incendie : Siemens Smart Infrastructure lance les MEA20m et MEA20a, deux nouveaux périphériques pour le pilotage des DCT/DAS
La gamme de Modules Electroniques Adressables MEA20 de Siemens Smart Infrastructure permet à un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de commander et de contrôler de façon autonome les DCT/DAS (Dispositifs Commandés Terminaux/Dispositifs Actionnés de Sécurité) d’un bâtiment, tels que les portes coupe-feu, clapets, volets, sirènes, ventilateurs de désenfumage, coffrets de relayage, diffuseurs visuels et ou sonores…
Siemens Smart Infrastructure propose aujourd’hui deux nouveaux MEA, entièrement compatibles avec les autres MEA20 du CMSI STT20. Ceux-ci permettent de répondre à des applications et besoins différents :
Siemens Smart Infrastructure propose aujourd’hui deux nouveaux MEA, entièrement compatibles avec les autres MEA20 du CMSI STT20. Ceux-ci permettent de répondre à des applications et besoins différents :

Le MEA20m, pour faire face aux défis de la modernisation des systèmes STT11
Le MEA20m est idéal dans le cadre d’une modernisation des installations de mise en sécurité incendie STT11. Il permet à la fois de conserver les éléments de fin de ligne dans les DCT et DAS sans aucune reprise de câblage ni action nécessaire dans les boîtiers, et de réutiliser les lignes de contrôle et de télécommande des anciens MEA11-2 à remplacer.
Ce périphérique offre ainsi un gain de temps précieux à l’exploitant qui peut procéder à la modernisation des installations de sécurité incendie à moindre coût tout en minimisant la perte d’exploitation et les éventuels risques d’erreur lors de l’intervention de l’installateur.
Le MEA20m est idéal dans le cadre d’une modernisation des installations de mise en sécurité incendie STT11. Il permet à la fois de conserver les éléments de fin de ligne dans les DCT et DAS sans aucune reprise de câblage ni action nécessaire dans les boîtiers, et de réutiliser les lignes de contrôle et de télécommande des anciens MEA11-2 à remplacer.
Ce périphérique offre ainsi un gain de temps précieux à l’exploitant qui peut procéder à la modernisation des installations de sécurité incendie à moindre coût tout en minimisant la perte d’exploitation et les éventuels risques d’erreur lors de l’intervention de l’installateur.

Le MEA20a, pour faciliter le pilotage unitaire des DAS
Le MEA20a est quant à lui idéal pour la gestion et le contrôle des DAS de manière unitaire, dans le cadre d’installations neuves ou pour la modernisation d’une installation collective en adressable. Il est doté d’une nouvelle architecture de câblage simplifiée, brevetée par Siemens, qui se compose désormais d’une unique ligne de contrôle pour 4 DAS. Grâce au nouvel élément de surveillance de ligne de contrôle ELC20a intégré directement dans le boîtier de chaque DAS, il est désormais possible de contrôler individuellement jusqu’à 4 DAS en passant par la même ligne de contrôle.
« Ce type de module adressable s’avère particulièrement intéressant pour des sites à la superficie étendue, tels que des hôpitaux ou des tours de bâtiment tertiaire. » précise Thierry Brillat, Responsable portfolio Détection Incendie chez Siemens Smart Infrastructure.
Le MEA20a est quant à lui idéal pour la gestion et le contrôle des DAS de manière unitaire, dans le cadre d’installations neuves ou pour la modernisation d’une installation collective en adressable. Il est doté d’une nouvelle architecture de câblage simplifiée, brevetée par Siemens, qui se compose désormais d’une unique ligne de contrôle pour 4 DAS. Grâce au nouvel élément de surveillance de ligne de contrôle ELC20a intégré directement dans le boîtier de chaque DAS, il est désormais possible de contrôler individuellement jusqu’à 4 DAS en passant par la même ligne de contrôle.
« Ce type de module adressable s’avère particulièrement intéressant pour des sites à la superficie étendue, tels que des hôpitaux ou des tours de bâtiment tertiaire. » précise Thierry Brillat, Responsable portfolio Détection Incendie chez Siemens Smart Infrastructure.
Téléchargez le communiqué de presse
En savoir plus
Nous suivre sur Twitte
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.