Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 janvier 2021Smart InfrastructureVélizy
Sécurité incendie : Siemens Smart Infrastructure accompagne ses nouveaux MEA20 d’une nouvelle application dédiée aux installateurs électriciens
Le MEA20a, pour faciliter le pilotage unitaire des DAS
Les MEA sont des matériels déportés intégrés au CMSI. Reliés au matériel central par voies de transmission, ils permettent de commander et contrôler automatiquement les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) tels que les portes coupe-feu, clapets, volets, sirènes, ventilateurs de désenfumage, coffrets de relayage, diffuseurs visuels et ou sonores. Siemens Smart Infrastructure propose aujourd’hui le MEA20a, un périphérique qui permet la gestion et le contrôle des DAS de manière unitaire, dans le cadre d’installations neuves ou pour la modernisation d’une installation collective en adressable. Il est doté d’une nouvelle architecture de câblage simplifiée, brevetée par Siemens, qui se compose désormais d’une unique ligne de contrôle pour 4 DAS.
Grâce au nouvel élément de surveillance de ligne de contrôle ELC20a intégré directement dans le boîtier de chaque DAS, il est désormais possible de contrôler individuellement jusqu’à 4 DAS en passant par la même ligne de contrôle.
Cette nouvelle architecture permet ainsi aux installateurs-électriciens de réduire les coûts de câblage, tant sur le matériel que sur le temps de mise en œuvre.
MEA20-DAS Toolbox, un outil gratuit à destination des installateurs électriciens
Pour accompagner le MEA20a, Siemens a également lancé un nouvel outil de test dédié aux installateurs électriciens. Basé sur une application smartphone qui se connecte au MEA20a en Bluetooth, le MEA20-DAS Toolbox est un outil innovant qui permet pour la première fois aux installateurs électriciens de vérifier le raccordement électrique des DAS et DCT sur les MEA20a. Lors de l’installation des périphériques, il permet de détecter rapidement d’éventuelles erreurs de câblage grâce à une connaissance en temps réel de l’état des lignes de télécommande et de contrôle et fournit un guide complet au dépannage, en fonction de l’erreur détectée. Les installateurs électriciens gagnent ainsi en indépendance vis-à-vis des techniciens Siemens. De plus, cette application est mise gratuitement à disposition des installateurs électriciens dans un kit clé en main pratique comprenant :
« Nous avons fait le choix de prêter gratuitement un kit complet à nos partenaires installateurs sur lequel l’application est déjà préchargée. Cela nous permettra à la fois de mettre à jour régulièrement l’application pour un fonctionnement optimal et de futures améliorations, mais également de maîtriser la mise à disposition de l’outil afin de s’assurer de sa bonne utilisation par nos partenaires. » explique Thierry Brillat, Responsable portfolio Détection Incendie chez Siemens Smart Infrastructure.
Par ailleurs, la mise à disposition de l’application uniquement par le biais des terminaux (sans carte SIM) prêtés par Siemens permet d’assurer la protection contre des tentatives de cyberattaques et d’actes malveillants.
Cet outil fonctionne aussi avec le nouveau MEA20m de Siemens.
Les MEA sont des matériels déportés intégrés au CMSI. Reliés au matériel central par voies de transmission, ils permettent de commander et contrôler automatiquement les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) et les Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) tels que les portes coupe-feu, clapets, volets, sirènes, ventilateurs de désenfumage, coffrets de relayage, diffuseurs visuels et ou sonores. Siemens Smart Infrastructure propose aujourd’hui le MEA20a, un périphérique qui permet la gestion et le contrôle des DAS de manière unitaire, dans le cadre d’installations neuves ou pour la modernisation d’une installation collective en adressable. Il est doté d’une nouvelle architecture de câblage simplifiée, brevetée par Siemens, qui se compose désormais d’une unique ligne de contrôle pour 4 DAS.
Grâce au nouvel élément de surveillance de ligne de contrôle ELC20a intégré directement dans le boîtier de chaque DAS, il est désormais possible de contrôler individuellement jusqu’à 4 DAS en passant par la même ligne de contrôle.
Cette nouvelle architecture permet ainsi aux installateurs-électriciens de réduire les coûts de câblage, tant sur le matériel que sur le temps de mise en œuvre.
MEA20-DAS Toolbox, un outil gratuit à destination des installateurs électriciens
Pour accompagner le MEA20a, Siemens a également lancé un nouvel outil de test dédié aux installateurs électriciens. Basé sur une application smartphone qui se connecte au MEA20a en Bluetooth, le MEA20-DAS Toolbox est un outil innovant qui permet pour la première fois aux installateurs électriciens de vérifier le raccordement électrique des DAS et DCT sur les MEA20a. Lors de l’installation des périphériques, il permet de détecter rapidement d’éventuelles erreurs de câblage grâce à une connaissance en temps réel de l’état des lignes de télécommande et de contrôle et fournit un guide complet au dépannage, en fonction de l’erreur détectée. Les installateurs électriciens gagnent ainsi en indépendance vis-à-vis des techniciens Siemens. De plus, cette application est mise gratuitement à disposition des installateurs électriciens dans un kit clé en main pratique comprenant :
- un convertisseur Bluetooth, un câble de connexion et un crochet de fixation sur boîtier MEA20a ;
- un terminal Androïd, étanche et équipé d’une batterie longue durée ;
- un chargeur.
« Nous avons fait le choix de prêter gratuitement un kit complet à nos partenaires installateurs sur lequel l’application est déjà préchargée. Cela nous permettra à la fois de mettre à jour régulièrement l’application pour un fonctionnement optimal et de futures améliorations, mais également de maîtriser la mise à disposition de l’outil afin de s’assurer de sa bonne utilisation par nos partenaires. » explique Thierry Brillat, Responsable portfolio Détection Incendie chez Siemens Smart Infrastructure.
Par ailleurs, la mise à disposition de l’application uniquement par le biais des terminaux (sans carte SIM) prêtés par Siemens permet d’assurer la protection contre des tentatives de cyberattaques et d’actes malveillants.
Cet outil fonctionne aussi avec le nouveau MEA20m de Siemens.
Téléchargez le communiqué de presse
En savoir plus
Nous suivre sur Twitte
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 72 000 salariés dans le monde.