Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release10 septembre 2019CLC Communications
Nouvelles vannes intelligentes Siemens : des vannes dynamiques auto-optimisées pour garantir l’efficacité énergétique des installations CVC

Siemens Smart Infrastructure complète son offre de produits pour installations CVC avec les vannes intelligentes, ses premières vannes dynamiques auto-optimisées connectées au cloud. Composées d’une vanne de régulation 2 voies, d’un servomoteur haute résolution, d’un débitmètre à ultrasons, de deux sondes de température et d’un boîtier de contrôle intelligent, les vannes intelligentes de Siemens améliorent l’efficacité énergétique des installations, réduisent les consommations d’énergie et les coûts d’exploitation tout au long de leur cycle de vie. De la conception à l’exploitation, en passant par l’installation et la mise en service, elles présentent de nombreux avantages offrant une efficacité et une flexibilité hors-pair.
Une efficacité énergétique garantie, au service du confort des usagers
Cette nouvelle édition du Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France sera l’occasion pour Siemens de présenter sur son stand de 18 m² ses solutions et services pour garantir la sécurité des biens et des personnes face au risque incendie, notamment :
Les vannes intelligentes dynamiques contrôlent en permanence la température, le débit et la puissance hydraulique dans les groupes de chauffe ou les centrales de traitement d’air. Avec les valeurs mesurées, le boîtier de contrôle s’assure que les réglages correspondent au comportement de chauffage ou de refroidissement de l'échangeur, ou si ce n’est pas le cas, s’y adapte automatiquement. Cette régulation stable permet de réaliser des économies d’énergie atteignant 25 %, ce qui garantit une efficacité énergétique accrue des systèmes CVC.
En compensant de manière dynamique toutes les variations de pression, les vannes intelligentes garantissent une température ambiante stable dans le bâtiment, améliorant ainsi le confort de ses utilisateurs. Les vannes d’équilibrage manuelles, les limiteurs de débits et les calculs hydrauliques complexes deviennent superflus.
Une installation et une mise en service simplifiées
Les contraintes de temps, les changements de conception et les interdépendances sont fréquents dans la conception des systèmes CVC. Grâce à leur grande flexibilité, les vannes intelligentes permettent une installation et une mise en service simple et rapide. En effet, le capteur de débit, la vanne et le boîtier de régulation peuvent être montés séparément, enfonction de l'espace disponible. Pour gagner de la place, il est possible d’installer ledébitmètre sur le départ et la vanne sur le retour. Le boîtier de contrôle peut se positionnerparallèlement ou perpendiculairement aux tubes, voire même se fixer au mur. De plus, desconnecteurs dotés d’un code couleur permettent de raccorder les éléments plus facilement.Une fois les vannes installées, la mise en service s’effectue rapidement et en toute sécurité àl’aide de l’application gratuite Siemens « ABT Go » et une connexion WLAN. Tous lesparamètres sont ensuite accessibles via cette application, mais il est également possible deles consulter et de les ajuster si nécessaire avec le logiciel « ABT Site » en BACnet IP, ouencore via une connexion au cloud.
Connexion au cloud pour une accessibilité même à distance
Les vannes intelligentes sont connectées au cloud via « Building Operator », l’applicationcloud de Siemens. Grâce à la création d’un jumeau numérique du bâtiment, le gestionnaire ala possibilité de configurer, consulter ou modifier l’ensemble des paramètres à tout momentet à distance, en toute sécurité.
De plus, l’ensemble des valeurs mesurées par le boîtier de contrôle sont égalementenregistrées, actualisées et stockées dans le jumeau numérique. Cela permet de bénéficierd’une vision d’ensemble claire de l’état de performance des vannes. Enfin, la connexion aucloud et les mises à jour du logiciel offrent une actualisation permanente des installations,garantissant ainsi une exploitation fluide.
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et dedemain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtimentset les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la productionjusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développementet participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ».Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 71 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemensopère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et laproduction d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie desprocédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est unfournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotéeen bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de servicesdestinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre eten mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, SiemensFrance s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture dudernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’eurosdont 29 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France
Contact
CLC Communications
Jérôme Saczewski, Christelle Grelou, Ingrid Jaunet, Lolita Tcaci
01 42 93 04 04
c.grelou@clccom.com, i.jaunet@clccom.com, l.tcaci@clccom.com