Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release18 février 2019Digital IndustriesSiemens France
Nouvelle génération de PC industriels haut de gamme : hautes performances et flexibilité maximale en environnement industriel
Tous les appareils offrent jusqu’à 64 Go de mémoire RAM DDR4, un support de stockage M.2 NVMe SSD, 3 ports Gigabit Ethernet pour les tâches exigeant une haute productivité et des connecteurs USB 3.1 Gen 2 (SuperSpeedPlus) en version USB Type A et Type C pour les tâches de service et de maintenance rapides. Les nouveaux IPC sont conçus pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24, même en présence de hauts niveaux de vibrations, de chocs, de perturbations CEM ou de températures ambiantes jusqu’à 50 °C.
La technologie Intel AMT intégrée (Active Management Technology) simplifie la gestion à distance des appareils et garantit un télédiagnostic et une télémaintenance sécurisés. Tous les appareils disposent en outre d’un diagnostic système rapide grâce à des LED d’état et au logiciel de diagnostic DiagBase préinstallé. Le nouveau concept de boîtier a été spécialement conçu pour permettre une modification encore plus rapide de l’appareil. Les IPC Simatic sont disponibles en option avec les systèmes d’exploitation Windows 10 Enterprise 2016 LTSB ou Windows Server 2016 préinstallés. Les appareils de la génération E sont jusqu’à 100 % plus performants que les modèles précédents de la génération D et ce, quelle que soit la configuration.
Le PC Box compact Simatic IPC627E est disponible au choix avec un processeur Intel Core i7, Core i3 ou Celeron. Pour le contrôle-commande centralisé, on peut également opter pour un PC Panel Simatic IPC677E avec écran full HD en 19", 22" ou 24".
Le PC industriel robuste Simatic IPC 647E en version 19" est disponible au choix avec un processeur Intel Xeon, Core i7, Core i5 ou Core i3. Grâce à sa faible hauteur (2U) et sa profondeur d’installation réduite, il convient à la réalisation à faible encombrement de tâches de calcul et de visualisation rapides, comme celles exigées par le traitement d’images et de données ou les applications de serveurs industriels.
Le Simatic IPC847E peut être étendu sur jusqu’à 11 emplacements. Grâce à sa haute disponibilité système, sa puissance de calcul et sa technologie PCI Express, il permet à l’utilisateur de réaliser un traitement d’images industriel haut de gamme dans des domaines comme le contrôle qualité ou l’acquisition et le traitement de données au niveau production.
L’IPC847E fonctionne en outre de manière fiable même dans des environnements industriels difficiles soumis par exemple à de hauts niveaux de pollution, de température ou de chocs.
Siemens élargit sa gamme de PC industriels avec une nouvelle génération d’IPC haut de gamme. Les quatre nouveaux appareils Simatic IPC627E, 677E, 647E et 847E sont équipés des dernières technologies, telles que processeurs Intel de 8e génération et contrôleur graphique rapide UHD embarqué, et sont disponibles en version Rack, Box ou Panel.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse :www.siemens.com