Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 mars 2021Smart InfrastructureVélizy
Nouvelle gamme de servomoteurs Siemens
destinés aux vannes terminales : une solution silencieuse, connectée et multitâche
Siemens Smart Infrastructure a modernisé sa gamme de servomoteurs SSA destinés aux vannes terminales en y intégrant de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’efficacité énergétique et leurs champs d’applications possibles. Les nouveaux servomoteurs SSA offrent désormais une meilleure flexibilité grâce à un vaste choix de signaux de commande, du contrôle analogique à la communication KNX, pour une intégration rapide aux systèmes connectés. En utilisant le même câble pour la communication et l’alimentation, l’installateur économise du temps et de l’argent. Grâce au « mode nuit », les servomoteurs sont plus silencieux que jamais, avec un niveau acoustique inférieur à 28 dB. Ils conviennent donc parfaitement aux endroits sensibles au bruit, tels que les hôtels, les salles de réunions ou les bibliothèques.
Installation simplifiée, mise en service rapide
Alors que la saison froide est bien entamée, les personnes passent de plus en plus de temps en intérieur et les besoins en chauffage doivent être contrôlés efficacement. Faciles à installer et à utiliser, les nouveaux servomoteurs SSA peuvent parfaitement répondre à cette demande. Tous les servomoteurs sont fournis préconfigurés et prêts à être installés.
Installation simplifiée, mise en service rapide
Alors que la saison froide est bien entamée, les personnes passent de plus en plus de temps en intérieur et les besoins en chauffage doivent être contrôlés efficacement. Faciles à installer et à utiliser, les nouveaux servomoteurs SSA peuvent parfaitement répondre à cette demande. Tous les servomoteurs sont fournis préconfigurés et prêts à être installés.
L’amélioration de l’indice de protection (IP54) permet toutes lesdirections d’installation, y compris « tête en bas », ce qui améliore la polyvalence. Le nouvel indicateur LED garantit une mise en service rapide et sans erreur. Il affiche la position de la vanne et les différents états de fonctionnement, tout en aidant les techniciens grâce à diverses fonctionnalités telles que l’auto-calibrage. Cela permetune reconnaissance de position et assure que le servomoteur est toujours correctement adapté à la vanne, se traduisant par une régulation précise et des économies d’énergie. L’auto-calibrage est spécialement pratique après une éventuelle maintenance, car réalisé automatiquement, sans nécessité d’intervention manuelle.
Ainsi, les occupants d’un bâtiment conservent le même niveau de confort en permanence.
Des fonctionnalités de pointe pour plus d’applications
Grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que le signal de retour et la possibilité de basculer en mode manuel, le fonctionnement n’a jamais été aussi simple et économique pour l’utilisateur, aussi bien en termes de temps que d’argent. L’opérationet la commande manuelle facilitent le test des vannes et des servomoteurs sans nécessité d’action sur le reste du système de régulation. Même le fonctionnement d’urgence est possible en mode manuel. Néanmoins, le principal avantage pour les utilisateurs est la nouvelle capacité de communication KNX qui vient d’être ajoutée aux servomoteurs SSA. Elle leur offre une variété d’applications possibles associées à des thermostats d’ambiance, ou en régulation terminale avec une connexion facilitée auxunités de contrôle. Les nouveaux servomoteurs SSA réduisent le nombre de câbles et les efforts nécessaires dans la mesure où un seul et même câble peut être utilisé pour la communication et l’alimentation. Grâce aux deux entrées numériques, un contact de fenêtre, un détecteur de présence ou un capteur de condensation peuvent être connectés, ce qui réduit encore le câblage et le nombre d’entrées/sorties sur le régulateur.
Ainsi, les occupants d’un bâtiment conservent le même niveau de confort en permanence.
Des fonctionnalités de pointe pour plus d’applications
Grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que le signal de retour et la possibilité de basculer en mode manuel, le fonctionnement n’a jamais été aussi simple et économique pour l’utilisateur, aussi bien en termes de temps que d’argent. L’opérationet la commande manuelle facilitent le test des vannes et des servomoteurs sans nécessité d’action sur le reste du système de régulation. Même le fonctionnement d’urgence est possible en mode manuel. Néanmoins, le principal avantage pour les utilisateurs est la nouvelle capacité de communication KNX qui vient d’être ajoutée aux servomoteurs SSA. Elle leur offre une variété d’applications possibles associées à des thermostats d’ambiance, ou en régulation terminale avec une connexion facilitée auxunités de contrôle. Les nouveaux servomoteurs SSA réduisent le nombre de câbles et les efforts nécessaires dans la mesure où un seul et même câble peut être utilisé pour la communication et l’alimentation. Grâce aux deux entrées numériques, un contact de fenêtre, un détecteur de présence ou un capteur de condensation peuvent être connectés, ce qui réduit encore le câblage et le nombre d’entrées/sorties sur le régulateur.
Téléchargez le communiqué de presse
En savoir plus sur
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 69 600 salariés dans le monde.