Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release09 mai 2019Digital IndustriesSiemens France
Nouveau firmware et nouvelles fonctions pour le variateur Sinamics V90
Le variateur Sinamics V90 peut être rapidement et facilement mis en service à l’aide de l’outil d’ingénierie Sinamics V-Assistant et peut être connecté sans heurt aux contrôleurs de la série Simatic S7. Le Sinamics V90 inclut une fonction de sécurité STO (Safe Torque Off) intégrée et convient aux environnements difficiles. La fonction de réglage automatique en mode Fast PTI est en outre optimisée pour garantir des performances extrêmement dynamiques et un fonctionnement fluide.
Le nouveau firmware permet au Sinamics V90 de se doter du mode Fast PTI et ouvre ainsi la voie à de nouvelles applications pour le Sinamics V90.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 165 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information destinés au secteur de la santé. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com