Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release01 avril 2019Digital IndustriesSiemens France
Le système de contrôle commande Web établit de nouveaux standards dans l'industrie des procédés
Grâce à son interface graphique intuitive, les utilisateurs sont en mesure d’accéder à toutes leurs applications en quelques clics. La console de Simatic PCS neo permet de basculer à tout moment entre les environnements "Engineering" et "Monitoring & Control" en quelques clics. Le modèle de données strictement orienté objet augmente l'efficacité et la qualité tout au long du cycle de vie de l'installation.
Simatic PCS neo établit de nouvelles normes en matière de collaboration globale de l’ensemble des intervenants au projet. Il leur est ainsi possible d’accéder à toutes les informations à tout moment et où qu’ils se trouvent, facilement et directement via une connexion sécurisée à Internet. Quel que soit le nombre de collaborateurs, l’utilisation simultanée de ce système Web ne nécessite donc aucune installation au niveau local. Un avantage qui repose sur l’administration claire des différents rôles et droits. La cohérence des informations est garantie en toutes circonstances grâce à une gestion des données orientée objets et au principe de session explicite.
Simatic PCS neo impressionne grâce à son architecture ouverte et flexible, dans laquelle est intégré la notion d’ingénierie modulaire avec prise en charge du protocole MTP (Module Type Packages), un standard ouvert au sein du secteur. L’évolutivité optimale du système permet d’utiliser des technologies de contrôle tant pour les petits modules procédés que les plus grands sites distribués, grâce à une réutilisation optimisée des codes d’ingénierie pour l’augmentation des capacités et une adaptation facile à différentes tailles d’installations.
Simatic PCS neo est conforme aux exigences de la norme IEC 62443. Il permet de mettre en œuvre de manière durable le concept de sécurité multicouches « Défense en profondeur » dont la réputation n’est plus à faire. Le système est entièrement conforme aux spécifications définies dans la « Charter of Trust ».
La nouvelle plateforme logicielle Simatic PCS neo utilise le portefeuille de matériels récemment innovés et l'architecture applicative du puissant et complet du système de contrôle des procédés Simatic PCS 7 version 9.0. Siemens peut ainsi offrir à ses clients une protection en matière d’investissement et de savoir-faire, tout en bénéficiant des avantages du nouveau système.
Siemens établit de nouveaux standards dans le domaine de l’automatisation des procédés en lançant, à l’occasion de la Foire de Hanovre, un système de contrôle Web innovant dédié à toutes les industries.Simatic PCS neo est un tout nouveau système logiciel qui offre aux entreprises de l’industrie des procédés des opportunités uniques à l’heure de la digitalisation.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com