Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02 avril 2020Digital IndustriesSiemens France
De nouveaux transmetteurs radar compacts 80 GHz pour une mesure de niveau sans faille
Siemens présente ses nouveaux transmetteurs de
niveau radar de la série Sitrans LR100 en 80 GHz. Leurs antennes de
conception compacte et leurs faisceaux étroits permettent une installation
flexible dans les cuves existantes et une mesure non intrusive à travers les
parois de certains réservoirs en matière plastique. Sa très haute fréquence de 80 GHz
garantit des résultats de mesure fiables même dans les environnements difficiles
avec présence de vapeur, de condensation, de turbulences ou de poussières. Une
technologie spéciale de micropuce assure des temps de réponse rapides ainsi
qu’une haute sensibilité permettant la détection fiable des signaux les plus
faibles.
La gamme se compose de trois produits : le Sitrans
LR100 pour les mesures les plus simples jusqu’à 8 m. Le Sitrans LR110,
plage de mesure jusqu’à 15 m, agréé pour les zones ATEX. Le Sitrans LR120,
plage de mesure jusqu’à 30 m, 4-20 mA/HART 7 et option de communication
Modbus, et Kit de submersion optionnel contre les inondations. L’appareil
alimenté en boucle de courant 2 fils consomme très peu d’énergie et est
idéal pour les applications de contrôle de surverses dans le domaine de l’Eau.
La transmission fiable des valeurs de mesure
réduit l’exposition des travailleurs aux situations dangereuses, car ils n’ont plus
besoin de grimper sur des réservoirs, de se pencher sur des puits ou de se
glisser dans des espaces étroits pour assurer le réglage et la maintenance des
appareils. L’absence de zone morte permet une mesure fiable à proximité de l’antenne.
La précision de mesure est de 2 mm sur toute la plage de mesure.
L’appareil est protégé par un boîtier IP68 en PVDF,
submersible et résistant à la corrosion. La mise en service s’effectue
simplement via l’interface Bluetooth, l’application Sitrans Mobile IQ ou
l’afficheur numérique déporté Sitrans RD150 (pour les versions HART). Sur les
sites éloignés, l’unité de télégestion autonome Sitrans RTU3030C permet une
transmission fiable des données critiques au poste de conduite et une
maintenance à distance.
L’intégration de valeurs de mesure de niveau
critiques et de données de processus ouvre la voie à de nouvelles possibilités
en matière d’optimisation de la sécurité, d’analyse des processus et
d’identification des potentiels d’amélioration. Les utilisateurs peuvent
surveiller facilement les mesures de niveau ou les informations de diagnostic
et de maintenance depuis la salle de contrôle ou se connecter à MindSphere, le
système d’exploitation IoT ouvert basé sur le cloud de Siemens.
Suivez-nous sur Twitter :
Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur, de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne) compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 170 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Présent dans le monde entier, le groupe Siemens opère dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse détenue majoritairement par Siemens AG, Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 385 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.