Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemeddelelse01 november 2018Siemens AGBallerup
Siemens vinder Hovedstadens Letbane
Hovedstadens Letbane meldte i dag ud, hvem der skal være med til at realisere den 28 km letbane, der går i en bue omkring hovedstaden parallelt med Ring 3, har 29 stationer og strækker sig fra Ishøj i syd til Lyngby i Nord.
Den elektriske letbane forventes hvert år at transportere 13-14 millioner passagerer – svarende til en halv gang mere end Kystbanen.
Togsættene og jernbaneinfrastrukturen leveres af Siemens i et konsortium med Aarsleff Rail A/S.
Den nye letbane er elektrisk og det styrker markant den grønne transport i København
- Det bliver en markant forbedring af Københavns infrastruktur. Alle, der har kørt bil på Ring 3 ved, at der er brug for aflastning fra en stabil kollektiv løsning, der kan flytte mange mennesker. Det kan den nye letbane og det vil i den grad komme københavnerne til gode, siger Steen Nørby Nielsen, der er direktør for Siemens Mobility-division.
- I forhold til både forurening, luftkvalitet og den grønne omstilling, er der stort momentum i et flytte trafikken fra diesel- og benzinbilerne over på et stærkt kollektivt alternativ, der er drevet af grøn strøm fra Danmarks mange vindmøller. Det er uden tvivl den rigtige vej at gå for København.
Fakta om Hovedstadens Letbane
- Den 28 km lange strækning har 29 stationer. De to endestationer er henholdsvis i Ishøj og Lyngby
- Letbanen går igennem 11 kommuner langs Ring 3
- De samlede anlægsudgifter er omkring 6,2 milliarder kroner
- De første passagerer forventes at kunne rejse med Hovedstadens letbane i 2024
Social Media
Fakta om Siemens Gruppen
Siemens AG er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 380.000 medarbejdere i over 200 lande. Koncernen har fokus på energiproduktion og distribution, intelligent infrastruktur og bygningsteknologi samt automatisering og digitalisering til industrien. Endvidere er Siemens gennem helt eller delvist ejede selskaber en ledende leverandør af transportløsninger til jernbane og vejtrafik, medicinsk teknologi og sundhedsløsninger samt løsninger til onshore og offshore vind produktion. Over 46 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter.
I Danmark beskæftiger Siemens Gruppen ca. 6.200 medarbejdere, hvoraf 1.500 af dem er ingeniører. Siemens i Danmark har en samlet omsætning på over 25 milliarder kroner og eksporterer for mere end 21 milliarder kroner om året, fortrinsvis vindmøller. Siemens Gruppen i Danmark består af Siemens A/S, Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S), Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S og Siemens Mobility A/S.
Kontakt

Kommunikationschef Steen Dalsgaard
Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
Danmark
2750 Ballerup
Danmark
0045 23 49 36 91