Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release24 maj 2024Siemens AGBallerup
Netselskabet KONSTANT siger farvel til verdens mest CO2 belastende gas med nyt Siemens koblingsanlæg
”Bæredygtighed er en integreret del af KONSTANTs
strategi, og vi har sat os et klart mål om at være CO2-neutrale i 2030. Derfor
ønsker vi ikke længere at anvende SF6-gassen. Den er miljøbelastende og
harmonerer ikke med vores bæredygtighedsstrategi. Derudover er der
myndighedskrav på vej om udfasning,” siger funktionsleder Simon Stæhr
Kirchheiner hos KONSTANT.
SF6 er en farveløs, lugtfri, syntetisk gas, der bruges
som isoleringsmateriale til mellem- og højspændingselektriske installationer
for at forhindre kortslutninger og ulykker. Men det er også en ekstremt
miljøbelastende drivhusgas med et klimaaftryk, der er cirka 23.500 gange større end CO2, og som bliver i atmosfæren i 3.200 år ifølge FN’s klimapanel.
”Andre udbydere tilbyder blandingsmix, men vi ønsker at
tage skridtet fuldt ud og anvende ren luft. Det kan være lidt dyrere, men
miljømæssigt er det rigtige at gøre. Derfor sonderede vi markedet, og valget
faldt på Siemens koblingsanlæg BlueGIS NXPLUS C24. ”
Ren luft erstatter miljøbelastende gas
BlueGIS NXPLUS C24 er et vigtigt element i Siemens mål om at gøre distribution af energi grønnere, og med det nye koblingsanlæg (switchgear) har man udviklet et miljøvenligt koblingsanlæg op til 24 kV, der isoleres med ren luft i stedet for den klimabelastende SF6-gas. Det nye koblingsanlæg er en del af Siemens eksisterende Blue GIS-portefølje og bevarer alle de kendte egenskaber med kompakt størrelse, driftssikkerhed, lang levetid og vedligeholdelsesfri drift. NXPLUS C24 er det tredje i rækken i Blue GIS porteføljen, efter 8DAB 12 og 8DJH 12, og er den første med en spænding op til 24 kV.
”Vi har haft et langt og godt samarbejde med Siemens på mellemspændingsanlæg, og det nye anlæg har de samme gode egenskaber, som vi sætter pris på i vores andre anlæg. Det har også den samme styring, der gør det nemt for operatører at bruge den mekaniske del,” siger Simon Stæhr Kirchheiner og fortsætter:
"Sammen med Siemens har vi opbygget et godt gennemafprøvet koncept, hvor der er fokus på dialog og sikker implementering af anlæg i vores bygninger. Vi forventer et godt anlæg, der holder mange år.”
Reduceret CO2 aftryk
Hos Siemens er der også stor tilfredshed med ordren, som udbygger det gode samarbejde mellem KONSTANT og Siemens.
”Det er Danmarks første Siemens BlueGIS-anlæg, som vi leverer til KONSTANT – og vi er stolte og glade for at kunne bidrage til klimaneutral energidistribution. Der er et stort potentiale i markedet for netop denne type anlæg, som understøtter en bæredygtig omstilling”, siger salgschef Henrik Tjelum hos Siemens.
Anlægget opbygges i station Nødager ved Kolind på Djursland. Anlægget bliver lidt større med dobbelt så stort koblingsfelt, hvilket der er taget højde for. Selve BlueGIS NXPLUS C 24 er et fabriksmonteret, typetestet, metalindkapslet, gasisoleret koblingsanlæg med metalliske skillevægge til enkelt-skinne- og dobbeltskinne-applikationer og indendørs installation. BlueGIS er udviklet ud fra Robust Eco Design-konceptet, som sikrer et reduceret CO2-fodaftryk fra fremstilling til endt levetid, hvilket gør den til et godt valg til en bæredygtig energiomstilling.
Siemens forpligtede sig som et af de første globale virksomheder til at blive klimaneutrale inden 2030. I dag har man reduceret CO2-aftrykket fra driften med 50% (uden kompensation) siden 2019 og sigter mod 90% i 2030. Bæredygtighed i Siemens er indlejret i en bæredygtighedsramme, som definerer virksomhedens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) ambitioner med en 360-graders tilgang.
Siemens AG (Berlin og München) er en teknologivirksomhed med fokus på industri, infrastruktur, transport og sundhedspleje. Fra mere ressourceeffektive fabrikker, robuste forsyningskæder og smartere bygninger og elnet til renere og mere komfortabel transport samt avanceret sundhedspleje skaber virksomheden teknologi med det formål at levere reel værdi for kunderne. Ved at kombinere den virkelige og den digitale verden, giver Siemens kunder mulighed for at transformere deres industrier og markeder samt hjælpe dem med at transformere hverdagen for milliarder af mennesker. Siemens ejer også aktiemajoriteten i det børsnoterede selskab Siemens Healthineers, en globalt førende leverandør af teknologi, der former fremtiden for sundhedspleje. Derudover ejer Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, som er en global leder inden for transmission og produktion af elektrisk energi.
I regnskabsåret 2022, der sluttede den 30. september 2022, genererede Siemens-koncernen en omsætning på 72,0 mia. euro og en nettoindtægt på 4,4 mia. euro. Pr. 30. september 2022 beskæftigede virksomheden omkring 311.000 mennesker på verdensplan.
Siemens i Danmark har hovedsæde i Ballerup tæt på København og afdelinger i Jylland, hvor der i alt beskæftiges over 480 medarbejdere. I regnskabsåret 2021/2022 opnåede Siemens en omsætning på ca. 2,1 mia. kr. Yderligere oplysninger findes på www.siemens.dk
Kontakt
Adina Usiewicz
Kommunikationschef
Siemens A/S
Borupvang 9,
2750 Ballerup
Danmark
2750 Ballerup
Danmark
+45 2844 8608