[{"name":"Home","site_name":"Presserum | Siemens i Danmark | Siemens","description":"","url_str":"\/dk\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"20","base_nodepath":"\/node\/20","base_path":"\/dk\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/dk","current_language_id":"da","nav_path":"\/dk\/da","children":[],"home_url":"https:\/\/www.siemens.com\/da-dk","search_url":"https:\/\/www.siemens.com\/da-dk\/search.html?query="}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens lancerer ny stor varmepumpe specialdesignet til det danske marked
Store elektriske
varmepumper, som den nye 20 megawatt (MW) varmepumpe fra Siemens Energy, kan
omstille varmeproduktionen, så vedvarende energikilder udnyttes fleksibelt i
fjernvarmen, og danskerne kan opvarme deres boliger med mere grøn strøm. Dansk
Fjernvarme håber på kickstart af gennembrud.
Store elektriske
varmepumper, som den nye 20 megawatt (MW) varmepumpe fra Siemens Energy, kan
omstille varmeproduktionen, så vedvarende energikilder udnyttes fleksibelt i
fjernvarmen, og danskerne kan opvarme deres boliger med mere grøn strøm. Dansk
Fjernvarme håber på kickstart af gennembrud.
Elektrificering er en
forudsætning for Danmarks grønne omstilling. Strøm fra vindmøller og solceller
kan ved hjælp af varmepumper udnyttes i Danmarks unikke og veletablerede
fjernvarmesystem. Dermed
kan varmepumperne være med til at udfase de 38 %, som fossile brændsler i dag
udgør i fjernvarmeproduktionen.
Varmepumpers energieffektivitet
er typisk mere end tre gange så høj som ved afbrænding, og derfor kan fjernvarmeværkerne
producere billig varme til forbrugerne.Varmepumper giver ikke alene mulighed for at
omdanne grøn strøm til varme – de giver også mulighed for at udnytte lokale,
vedvarende energikilder, såsom havvand, geotermi og overskudsvarme, som ellers
ikke ville være blevet udnyttet.
I Sverige har man anvendt store
varmepumper i mere end 30 år, og i dag forsyner de store byområder med grøn varme.
Den nye varmepumpe til det danske marked er en videreudvikling af den kendte og
velafprøvede teknologi fra de 50 anlæg i Sverige. Det betyder blandt andet, at
pumpen anvender det nye og miljøvenlige kølemiddel 1234 ze(E) og dermed lever
op til de høje danske miljøkrav.
Med
produktionsfaciliteter i Finspång i Sverige melder vi i Siemens Energy nu klar
til at levere de store varmepumper, der skal være med til at gøre Danmark fri
af fossile brændsler. Den nye varmepumpe er specialdesignet til de danske
fjernvarmeværker. Det gælder både på temperatur og krav til kølemiddel. Og dens
konstruktion gør at den er særlig fleksibel i forhold til at indgå som en
balancerende del af elnettet.
Knud Brandelev, salgsdirektør i Siemens Energy A/S
Danmark kan sikre en CO2-besparelse
på 2,6 mio. ton pr. år, hvis fjernvarmesektorens brug af kul, gas og olie erstattes
med varmepumper drevet af grøn strøm. Det svarer til CO2-udledningen
fra 25 % af al vejtransport i Danmark.
Fordelene rækker desuden
ud over de klimamæssige, da forbrugerne ikke skal ændre vaner eller sænke deres
forbrug for at blive mere miljøvenlige.
Hos Dansk Fjernvarme er de
begejstrede for nyheden:
Det er en rigtig god
nyhed, fordi det betyder, at vi nu forhåbentlig kan få et gennembrud for brug
af varmepumper i stor skala i fjernvarmenettet og ikke mindst i de store byer.
Det er med store varmepumper og et stærkt fjernvarmenet, at vi kan lagre
energien fra blandt andet vindmøller og solenergi og samtidig balancere
elnettet. Så det er en rigtig god nyhed, som vi hilser meget velkommen.
Jesper Koch, analysechef, Dansk Fjernvarme
Fordele ved omstilling til store varmepumper:
Kan medvirke til markant reduktion af Danmarks CO2-udledning
Kan indgå i forbrugsregulering i elnettet. Dvs. varmepumper
kan drives fleksibelt afhængigt af elnettets balance eller strømmens pris.
Har lang levetid, og slitage kan holdes på et
minimum med den rigtige vedligeholdelse
Forbrugerne skal ikke ændre vaner eller sænke
deres forbrug
Fakta om den nye varmepumpe:
Varmepumpen HPC-600 (Heat Pump Compression) har en
varmeeffekt på 15-20 MW. Jo mindre temperaturløft, jo mere ydelse. Fx yder den
15 MW ved havvand og 20 MW ved geotermi.
Den benytter det miljøvenlige kølemiddel 1234
ze(E)
Kan levere fjernvarme ved op til 95⁰C – passende til hovedparten af de danske
fjernvarmeværker.
Kan anvendes ved temperaturer på varmekilden helt
ned til 0⁰C – og ned til -1,5⁰C ved
saltholdigt vand.
Kan reguleres fra 30-100 % inden for 2 minutter.
Det gør den særdeles brugbar i reguleringssammenhænge med elnettet.
Størrelsen og konstruktionen
(centrifugalkompression) af den giver enklere anlæg med færre komponenter og
mindre vedligeholdelse.
Om Siemens A/S: Siemens er en mere end 170 år gammel global teknologivirksomhed, der beskæftiger omkring 385.000 medarbejdere i over 200 lande. 44 % af den globale omsætning kommer fra bæredygtige og miljøvenlige produkter. I Danmark beskæftiger Siemens ca. 6.200 medarbejdere, hvoraf ca. 1.500 er ingeniører. Siemens i Danmark havde i regnskabsåret 2019 en samlet omsætning på 34 milliarder kroner. Den største del af omsætningen kommer fra vindmøller, hvoraf hovedparten eksporteres. Siemens i Danmark består af Siemens A/S, Siemens Energy A/S, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Siemens Industry Software A/S, Siemens Mobility A/S og.Siemens Healthineers (Siemens Healthcare A/S).